您好,
我叫Kennedy,我是一个正在做一个学校项目的学生。 我有一个关于TPS63.025万转换器的工作能力的问题。 我正在从锂离子电池为TPS63.025万RNCR转换器提供大约3.72V电压,该转换器的设计如下所示,以获得3.3V输出。 我曾经能够在某个点上获得3.3V电压。 但是,电压本身不能维持,正在下降到大约100mV。 在这种情况下,转换器似乎也会出现短路,但我不知道是什么造成了内部损坏。 如果有人能对此进行研究或提供任何见解,我将非常感谢您的帮助。 (请注意,引脚10是蓝色导线连接,不在原始PCB设计中,而是连接到实际PCB上的电源)
此致,
肯尼迪