主题中讨论的其他部件: LM5143, LM2.5143万, LM2.5148万
您好,
无法在 WEBENCH中为LM5143-Q1自定义Vout 3.3V和Iout 60A (单输出双相)的设计。
此致
卡迈勒
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA9_5F00_60A.xlsme2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA9_5F00_60A_5F00_BUK9M3R3.xlsm</s>5143
您好,Tim,
请查找具有不同MOSFET选项的快速启动文件。
请查看并提出建议。
此致
卡迈勒
您好,Kamal:
对于此电流级别,2.1MHz太高。 尝试250kHz。
如果可能,将每个FET中的损耗保持在1.5W以下,并使用5 x 6 mm 封装,而不是3 x 3 mm。 请参阅LM2.5148万数据表中推荐的FET (Infineon 40V OptiMOS6系列)。
注意我们现在发布了LM5143和LM2.5143万 -这些是LM5143-Q1汽车控制器的商业版本。
此致,
蒂姆