This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:LM5143-Q1

Guru**** 2532610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087198/lm5143-q1-lm5143-q1

部件号:LM5143-Q1
主题中讨论的其他部件: LM5143LM2.5143万LM2.5148万

您好,

无法在   WEBENCH中为LM5143-Q1自定义Vout 3.3V和Iout 60A (单输出双相)的设计。

此致

卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    60A可能高于WEBENCH限值。 在线查看LM5143 (商业版)数据表-应用示例3为5V/50A。 您也可以使用LM5143快速启动计算器。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim。

    对于 3.3V 60A,我将使用LM5143-Q1。   我需要双相还是从我可以实现的单相?

    此致

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kamal,60A对于一个阶段来说太多了。 均匀30A/相位相当高(取决于输入电压和最高环境温度)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附注:我们刚刚发布了LM5143和LM2.5143万 (LM5143-Q1的商业版本)。 请参阅应用示例3 (5V/50A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找符合AEC-Q100标准的产品。输入电压12V和输出电压3.3V,60A。

    LM5143和LM2.5143万未通过AEC-Q100认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tim

    LM5143-Q1 是否推荐用于12V输入的3.3V,60A (输出)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,LM5143-Q1是此处的最佳解决方案,尤其是在需要Q级时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用快速启动计算器(参见产品文件夹)来帮助电路设计和组件选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Tim。 我将继续进行LM5143-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,开始使用快速启动计算器来选择输出电压3.3V@60A的组件。

    感谢Tim的快速澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 如果您希望我查看已完成的快速启动文件,请发送该文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一定会让大家对它进行审查。我会尽快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,卡迈勒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA9_5F00_60A.xlsme2e.ti.com/.../LM5143_2D00_Q1-Quickstart-Tool-_2D00_-revA9_5F00_60A_5F00_BUK9M3R3.xlsm</s>5143

    您好,Tim,

    请查找具有不同MOSFET选项的快速启动文件。

    请查看并提出建议。

    此致

    卡迈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kamal:

    对于此电流级别,2.1MHz太高。 尝试250kHz。

    如果可能,将每个FET中的损耗保持在1.5W以下,并使用5 x 6 mm 封装,而不是3 x 3 mm。 请参阅LM2.5148万数据表中推荐的FET (Infineon 40V OptiMOS6系列)。

    注意我们现在发布了LM5143和LM2.5143万 -这些是LM5143-Q1汽车控制器的商业版本。

    此致,

    蒂姆