This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM6.3606万:CFF值

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087271/tpsm63606-cff-value

零件号:TPSM6.3606万
主题中讨论的其他部件: TPSM6.3603万

大家好,

 

我正在尝试使用TPSM6.3606万进行WEBENCH设计,并对外部组件(CFF)有疑问。

在数据表8-1中,对于Vout = 5V,建议的CFF为22pF。

但WEBENCH (输入=12~24V,输出=5V,输出=2.2A)生成的设计显示CFF=8.2pF。 请参阅此链接了解示例。

我的设计应该使用哪种值?

此外,您能否分享CFF值对设计性能的影响?

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi:

    前馈电盖设置与反馈电阻器的零/极对。 零的频率较低(例如 200kHz),并在交叉时提供相位升压,从而增加相位裕度。 假设VOUT = 5V时100kΩ Ω 的上FB电阻器,则CFF的4.7pF至22pF工作正常。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附注:请注意,我们有一个3A版本的模块TPSM6.3603万,它可能更适合2.2A最大负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tim,

    理解,非常感谢您的详细解释。  

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,也谢谢。