请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号:TPSM6.3606万 主题中讨论的其他部件: TPSM6.3603万
大家好,
我正在尝试使用TPSM6.3606万进行WEBENCH设计,并对外部组件(CFF)有疑问。
在数据表8-1中,对于Vout = 5V,建议的CFF为22pF。
但WEBENCH (输入=12~24V,输出=5V,输出=2.2A)生成的设计显示CFF=8.2pF。 请参阅此链接了解示例。
我的设计应该使用哪种值?
此外,您能否分享CFF值对设计性能的影响?
此致,
库鲁米