This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5186万:损坏外壳

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085865/tps65186-damage-case

部件号:TPS6.5186万
主题: TPS6.5185万中讨论的其他部件

我们的主板 上装有TPS6.5186万。  

 在TPS6.5186万 通电之前, VCOM引脚 具有-100mV的Vlotage,可形成其它印刷电路板电路。

  而TPS6.5186万损坏 。

   在TPS6.5186万 通电将损坏 TPS6.5186万 器件之前,您能告诉我VCOM引脚上的-100mV荷电流吗?

谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵国高,感谢您的帮助。 由于这是一款传统设备,我们的应用知识有限。 根据数据表的7.1 ,VCOM引脚上的ABS最小电压为-20V,因此-100mV不应损坏设备,但是任何负电压都会影响设备性能。 您是否可以执行ABA主板设备交换以隔离问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brandon,感谢您的重播。  根据数据表的7.1 ,ABS最小电压 为 VCOM_PWR,而不是 VCOM。

    由于VCOM是输出引脚,在设备通电之前  不允许-100mV?

    这个问题已经出现在几个板上,所以我们想澄清原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵国高:

     我认为 在设备通电之前,对于-100mV的VCOM引脚应该是可以的。 下周我会让设备专家为您解答。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵国高:

    1. 在这种情况下,如何确认TPS6.5186万已损坏?
    2. 在通电前将VCOM处的-100 mV放电是否可以防止这种损坏?
    3. 您能否解释一下VCOM处存在-100 mV电压时的TPS6.5186万工作条件?
    4. 此外,这些针脚处的电压是多少?
    • VIN
    • VIN_P
    • 唤醒
    • PWR_UP

    谢谢!

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard

    1.您如何确认TPS6.5186万在这种情况下已损坏?

    A: VPOS/VNEG没有正常输出,更换芯片后输出 正常。


    2.在通电前将VCOM处的-100 mV放电是否可以防止这种损坏?

    答: VCOM上没有放电电路。   如果 -100mV是芯片损坏的原因,我们将避免它。

    我们想知道原因。


    3.您能否解释一下VCOM处存在-100 mV电压时的TPS6.5186万工作条件?

    答:开始 时, 当 VCOM处存在-100 mV时,TPS6.5186万未通电。

     然后,+5V电源作为 以下电路供电。


    4.此外,这些针脚处的电压是多少?

    TPS6.5186万 之前的A:通电
     VIN:0V
     VIN_P:0V
     唤醒:0V
     PWR_UP:0V

    TPS6.5186万 通电后
     VIN:+5V
     VIN_P:+5V
     唤醒:+3.3V
     PWR_UP:+3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵国高:

    感谢您分享更多详细信息。 对于(2),使用外部下拉电阻器是否无法放电?

    我们正在尝试了解在任何时候应用-100 mV是否导致损坏,或者是否与序列相关(例如,只有在使用-100 mV且 输入电源时才会发生损坏)。 演示VCOM,VIN,唤醒,PWR_UP的示波器截图也会对此有所帮助。  

    关于原理图:

    • 升压电感器(L1)应为2.2 uh
    • 反向降压升压电感器(L2)应为4.7 uh
    • 建议在VCOM_PWR引脚处使用本地4.7 UF去耦电容器

    是否可以纠正这些问题并测试问题是否仍然出现?

    谢谢!

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard

    感谢您对原理图的建议和更正。

    由于主板已经交付给客户了,我们不能马上测试。

    您能告诉我VCOM -100mV (负电压)输入是 TPS6.5186万的保证工作范围吗?

    谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵国高:

    在任何点对VCOM引脚施加的任何电压都将是设备意外操作。 VCOM引脚是一个输出引脚,用于在正常操作期间由PMIC控制。 如果无法避免这-100 mV,您可以考虑评估类似的TPS6.5185万或TPS65.1851万 -这些器件具有VCOM放电,可以自动将-100 mV降低。  

    谢谢!

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerard

     以下认可是否正确?

    在任何点对VCOM引脚施加的任何电压,都不能保证芯片可以正常工作。

     *我认为 我们可以避免 -100 mV,所以我想解决我的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贵国高:

    您的理解是正确的。

    谢谢!

    Gerard