This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQStudio更新了不规则值

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088537/bq28z610-r1-bqstudio-updated-irregular-value

部件号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

尊敬的TI - er

我的客户对SOC有疑问。

充电器IC充电正常。

循环

设置值

充满电时的Vlotage

SoC

0 ~ 499

4.167伏

4.159伏

100 %

500 ~ 699

4.135V

4.125伏

94 %

700 ~ 999

4.103伏

4.093V

85 %

1000 ~

4.039 V

4.028V

79 %

Q1)使用BQStudio,EOC值处的单元1变化电压将由图1自动更新。然后 ,它是否与更新状态相关?  

Q2) 电池记忆后应用黄金图像时, 如图1所示,EOC值处的单元1 Chg电压为4213mV (初始设置值)。

在任意调整周期计数值并执行一次充电和放电后,  

如图2所示,EOC值处的单元1 Chg电压有时会更新为4125mV。

在这种情况下,它似乎将电压电平识别为缓冲器,并将其显示为100 %。 在什么情况下自动更新?

此情况是否有寄存器设置?

例如) 完全放电时,它被修改为1000个周期并充电至4.039V,但如果EOC值处的单元1变化电压未更新且为4213mV,则SOC值有时显示为79 % ,
当EOC值处的单元1变化电压更新为4039mV时,SOC值有时显示为100 %。

 1.

2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kiyong:

    发生VCT (有效充电终止)时,EOC的Chg电压将更新。 这将在仪表的使用寿命内更新。 该值基本上代表仪表的满电荷,由您为VCT编程的充电终止参数确定。

    此致,

    Wyatt Keller