This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.3881万:通道功率测量

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087528/tps23881-channel-power-measurement

部件号:TPS2.3881万

您好,

在我们的设计中,我们使用的是双对模式的TPS2.3881万。  

我们可以在Semiauto (半自动)模式和auto (自动)模式下打开PD。

我们正在使用30h至3Fh的电阻器读取相应通道的电流和电压值,并使用电流和电压计算PD功率。  

但有时我们读取的电压值低于40V,有时甚至 在0-10V范围内。 在此期间电流值保持稳定,PD已通电。  

由于电压值要小得多,我们的功率计算结果是错误的。  

请告诉我们为什么读取低电压值。  

此致,

查兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查兰

    您是否将SRAM代码加载到TPS2.3881万器件中? 如果没有,请从TPS2.3881万 MySecure文件夹下载SRAM代码,然后按照 此应用说明 通过I2C加载SRAM代码。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny:

    请提供对SRAM代码的访问权限。尝试从下面的链接下载,但出现了一些错误。  

    https://www.ti.com/securesoftware/docs/autopagepreview.tsp?opnId=2.4239万

    请解决。  

    此致,

    查兰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查兰

    我已将您添加到Mysure文件夹。 谢谢。  

    此致,

    便士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Penny,

    感谢 您提供访问权限。 加载最新固件后电压问题已解决。  

    您能否告诉我们,我们是否可以只对最新固件进行一次编程,并在关闭电源后仍保留。

    此致,

    查兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charan,

    由于代码被加载到SRAM中,并且SRAM 在断电后不存储代码,因此您需要在通电重置后加载SRAM代码。 谢谢。

    此致,

    便士