This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.579万EVM:充电模式验证问题

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089396/bq25790evm-charge-mode-verification-issues

部件号:BQ2.579万EVM

按照 用户指南, 我已进入第2.4 .3.3 节,并注意到我没有测量" IBAT_SENSE (TP17和之间0.01 欧姆电阻的电压)= 240 mA±60 mA"

此外,我还看到VBAT_OVP_STATUS和VSYS_OVP_STATUS上出现闪烁的故障。 从操作顺序来看,我似乎需要在打开PS #1之前启用我的电池模拟器,否则我将进入此故障状态。 本指南在2.4 .3.1 部分中简单地说,它们都应该在2.4 .1部分中打开,该部分说明在2.4 .4中打开它们,但没有按特定顺序打开它们。

指南中的2.4 .3.2 一节指出,我应该同时打开PS 1和Load 1,然后重新安装J19跳线(2.4 .3.2 一节)以启用充电。 这种操作顺序会导致上述故障。

工作原理似乎是在安装了跳线J19的情况下,只打开负载1 (电池模拟器),然后打开电源1。 任何其他顺序似乎会导致某些故障,并且不会发生充电。

有什么提示说明为什么会出现这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:  

    请参阅中的常见问题解答  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/102.3437万/faq-bq25792-why-does-the-sys-output-of-the-evaluation-module-evm-collapse-when-no-battery-or-battery-simulator-is-attached-to-the-bat-pins</s>2.5792万

    简而言之,EVM模拟始终存在热敏电阻。 因此,当BAT上没有电池或模拟器时,BAT针脚会过冲导致OVP。  在大多数实际系统中,当蓄电池和热敏电阻被拆下时,由于TS故障,充电会自动禁用。

    此致,

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Jeff。

    如常见问题所述,“为防止SYS电压在取出电池或不存在电池时崩溃,请先卸下其热敏电阻,或者在取出电池的同时卸下热敏电阻,或者使用插头和分流器禁用EVM上的模拟热敏电阻。 “在EVM上禁用模拟热敏电阻的确切程度如何? 从原理图看,TS引脚通过R26硬接线至GND,其他分流控制各种温度模拟。 是否断开JP14以卸下REGN? 指南中的针脚描述说:"这必须保持连接",所以我有点犹豫,不想尝试。

    除了如何避免这种情况外,如何通过主机从这种状态中恢复? 是否有方法通过某些寄存器脱离此状态? 我想,如果我处于这种状态,并且电池模拟器肯定不在OV级别,为什么BAT针脚会保留在OVP中? 我在数据表中看不到任何清晰描述如何避免或重置这些故障状态的内容。 我看到的与V_BAT_OVP相关的唯一内容是它所陈述的电气特性



    假设我通过PROG引脚处于1s的默认配置中,您说当电池模拟器断开时,V_BAT高于4.2 * 1.04 = 4.368V,但在我重新连接后,我的电压为4.05V。 这不应该登记为VPAT "下降,VREG百分比"低于VREG的102 % 吗?

    如果不关闭电源并重新打开PS #1,是否无法识别我不再处于故障状态?

    此致,
    Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

     此IC的设计假定在拆下蓄电池时将拆下热敏电阻。  要模拟真实电池及其热敏电阻被移除,您需要移除连接10千欧电阻的JP18,该电阻在移除模拟电池之前模拟热敏电阻。  或者,您可以通过删除JP17或CE寄存器位来禁用充电。  如果通过TS故障或CE位或引脚禁用充电,则不会发生OVP。  

    此致,

    Jeff