This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1205:高压侧电源过压(夹紧不充分?)

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083948/lmg1205-overvoltage-at-highside-supply-clamping-not-sufficient

部件号:LMG1205

尊敬的TI团队:

我们刚刚观察到在我们的Gan-Halfbridge应用程序的测量过程中有一些有趣的事情,在该应用程序中,我们使用LMG1205驱动由  2个EPC Gan-FET组成的半桥拓扑。
该应用是一种特殊的直流-直流转换器,我们在其中将输出电压调节到输入电压的一半。 在正常操作中,电路与HI/LI上的标准PWM信号(来自FPGA)配合工作。
但在 无负载条件下,我们禁用PWM以节省能源。  

我们发现,如果最后一个开关循环是HS开关关闭,那么在此期间,引导电容器会产生与流经输出电感器的电流成比例的过压。
我们很肯定,原因是通过LS开关二极管的自由流动电流在开关节点上产生负偏压。 当电流达到零时,半桥为高阻抗,切换节点显示典型振荡。 由于负偏置,我们获得了高压侧电源电压的正电压偏移。

根据数据表,LMG1205应将高压侧电源(HB至HS)夹紧至最大值 5,25V,因此不应发生此移位。

在我们的测量过程中,这种夹紧似乎不能正常工作,并且违反了GA-FET的UGS等级。 您对为什么会发生这种情况有任何想法吗?

我添加了示波器的屏幕截图。 我不想公开分享更多详情,但如果您感兴趣,我们可以私下分享原理图和进一步的测量结果!

通道1:切换节点
CH2:栅极电压偏高
CH3: 通过输出电感器的电流
CH4:自举电容器(HB-HS)之间的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您与我们联系。 我已将您添加为朋友。 请接受朋友的请求,并通过直接消息分享您的示意图,以便我可以查看并更好地为您提供帮助。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    我在阅读您在上面分享的示波器时遇到一些困难。 是否可以获得更高的分辨率? 我将注意到,在LMG1205引脚上直接使用差分探头对于获得最准确的HB-HS读数非常重要。 如果在其他地方测量,则板寄生可能会产生与LMG1205实际看到的电压不同的电压。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    正如私人消息中提到的,我在过去两周的假期中。
    同时,我的同事做了进一步的测量,并开始就整个问题编写一份报告。
    测量结果显示,这比我们最初想象的复杂得多。
    我认为要了解整个应用程序和我们观察到的行为,需要更多敏感信息。 因此,当我们完成测量,完成报告并转到TI的关键用户,并讨论整个主题时,效果似乎更好。

    问题可以解决,感谢您的努力!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的更新。 我将关闭此线程。

    谢谢!

    丹尼尔