This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3647万:零负载线条件下的ISUM

Guru**** 2813445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089433/tps53647-isum-in-zero-loadline-condition

部件号:TPS5.3647万

尊敬的团队:

如果我们设置零负载线,但将电阻器(2.43K)从引脚12 (ISUM)连接到GND,是否存在任何风险?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben,您好!

    零负载线路操作可 通过外部电阻器(ISUM和VREF引脚之间的0 Ω)或内部NVM选择(MFR_Specific _13)进行配置

    如果MFR_specific bit 3 (MFR_specific位3)设置为1,负载线将为0。 如果设置为0,负载线将根据ISUM上的电阻器进行设置

    即使在零负载线设置下连接R,也没有风险。

    谢谢,此致,

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Aishwarya,

    感谢您的解释。