请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS5.3647万 尊敬的团队:
如果我们设置零负载线,但将电阻器(2.43K)从引脚12 (ISUM)连接到GND,是否存在任何风险?
此致,
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
如果我们设置零负载线,但将电阻器(2.43K)从引脚12 (ISUM)连接到GND,是否存在任何风险?
此致,
本
Ben,您好!
零负载线路操作可 通过外部电阻器(ISUM和VREF引脚之间的0 Ω)或内部NVM选择(MFR_Specific _13)进行配置
![]()
如果MFR_specific bit 3 (MFR_specific位3)设置为1,负载线将为0。 如果设置为0,负载线将根据ISUM上的电阻器进行设置

即使在零负载线设置下连接R,也没有风险。
谢谢,此致,
Aishwarya