您好,
我使用UCC2.807万来创建一个无桥电路。
此外,电流检测包括低电阻+运算放大器。
我之前在下面的主题中询问过这个问题。
这次我想问大家一个关于当前合成器的问题。
增加了电流检测电路的OPAMP增益,以改善AC零交叉点附近的PFC操作。
然后,当交流输入在额定负载条件下降低时,PFC输出电压会下降。 它从390V的设定值降至280V。
切换继续,但电压保持低。
原因是用于电流检测的OPAMP增益增加,但RSYN电阻未优化。
改变RSYN改善了这种情况,但改善的原因未知。
(问题1)
通过更改RSYN进行改进的原因是什么?
(问题2)
PKLMT设置约为3V,但CAX (OPAMP输出)的输入电压设置为约1.5V。
此设置是否正常?
(问题3)
是否可以监控当前合成器的下斜率?
您是否可以在设备上的某个位置使用针脚进行监控?
此致,