This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:关于当前合成器

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089005/ucc28070-about-current-synthesizer

部件号:UCC2.807万

您好,

我使用UCC2.807万来创建一个无桥电路。
此外,电流检测包括低电阻+运算放大器。
我之前在下面的主题中询问过这个问题。

这次我想问大家一个关于当前合成器的问题。
增加了电流检测电路的OPAMP增益,以改善AC零交叉点附近的PFC操作。
然后,当交流输入在额定负载条件下降低时,PFC输出电压会下降。 它从390V的设定值降至280V。
切换继续,但电压保持低。
原因是用于电流检测的OPAMP增益增加,但RSYN电阻未优化。
改变RSYN改善了这种情况,但改善的原因未知。

(问题1)
通过更改RSYN进行改进的原因是什么?
(问题2)
PKLMT设置约为3V,但CAX (OPAMP输出)的输入电压设置为约1.5V。
此设置是否正常?
(问题3)
是否可以监控当前合成器的下斜率?
您是否可以在设备上的某个位置使用针脚进行监控?

此致,

e2e.ti.com/.../ucc2.807万-bridgeless-circuit-using-resistor-opamp-instead-of-current-transformer-for-detection

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Kaji,

    很抱歉耽误你的时间。 明天我将回答你的问题。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kaji,

    1.合成下坡由Rsyn中形成的电流确定。 由于将信号的振幅增加到CA,因此增加了当前上坡的振幅。 但是,如果未能降低Rsyn以进行补偿,则下坡将不会达到 下一个上坡的起始水平。 这会导致波形变形,显示的平均电流高于实际存在的电流。 CA将因此降低占空比,使平均同步波形遵循Vimo参考。 Vvao将提高到更高的水平,以保持输出处于调节状态。  但是,随着线路电压的降低,VINAC和Iimo会降低,Vvao需要增加以恢复Iimo。 平均合成电流仍然过高,因此CA进一步降低了占空比,直到Vvao最终达到5V电流钳。 从这里,如果VINAC超过KFF阈值,则Iimo将增加。 但是,KFF最终达到其低端,Iimo只能在线路电压持续下降(导致输入电流升高)时降低,从而降低功率限制并导致输出下降。

    2. 如果在正常最大情况下,最高CSx信号为1.5V,则3V限值将使峰值电感器电流提高2倍。
    在输入电压逐步增加的线路瞬态事件中可能会发生这种情况,但是,建议 将PKLMT设置为正常最大CSx信号的110 %~120 % (在这种情况下为1.5V,因此PKLMT = 1.65~1.80V)。

    3.没有办法监测电流合成器的下斜率。

    我希望这有所帮助。

    此致,

    射线