主题中讨论的其他部件: UCC25.6403万
TI专家,您好!
我们希望像附加块一样使用它。
1.在设计两个控制器时,它是否可用于VCC共享?
e2e.ti.com/.../Two_2D00_UCC25.6404万_2D00_Connection.pdf
2. 我们正在使用UCC25.6404万 Simplis模型文件进行模拟。 在模拟过程中,存在如下限制。

是否存在没有限制的仿真文件? 如果有,我能得到吗?
请检查我的问题。
谢谢你。
Downey Kim。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI专家,您好!
我们希望像附加块一样使用它。
1.在设计两个控制器时,它是否可用于VCC共享?
e2e.ti.com/.../Two_2D00_UCC25.6404万_2D00_Connection.pdf
2. 我们正在使用UCC25.6404万 Simplis模型文件进行模拟。 在模拟过程中,存在如下限制。

是否存在没有限制的仿真文件? 如果有,我能得到吗?
请检查我的问题。
谢谢你。
Downey Kim。
您好,Kim:
感谢您与我们联系。
您应该能够为两个控制器共享相同的辅助绕组。 您也可以共享BLK引脚。
需要指出的一点是,UCC25.6404万仅在VCC达到26V后才开始切换。 此外,必须将UCC25.6404万 HV引脚连接至整流交流电以检测零交叉。 否则,控制器 将继续注入x-cap放电电流。 因此,为了满足这些条件,建议也共享整流交流电压。
我们只能提供已在网站上提供的simplis文件。 如果您还有其他问题,请告诉我。
此致
Manikanta P
您好,Kim:
这不是一个好的选择。
在此拓扑方案中,当BLK引脚到达BLK START (BLK启动)时,带有403控制器的第二个LLC将在VCC电容器正在充电时开始切换。 因此,当齐纳电压达到BLK起动电压时,PFC输出电压不会积聚。 因此,这家LLC遇到了OCP故障。
LLC的理想电源序列为
1. PFC输出电压应接近标称电压,然后LLC应开始切换。 这样,零部件之间的应力就会减少。
我建议您使用我在上一个线程中建议的拓扑。
如果您还有任何疑问,请告诉我。
此致
Manikanta P
您好,Kim:
我完全没有注意到这一点。 我对此很抱歉。
如果您使用具有相同BLK电阻组的404+403控制器,则意味着403控制器的功率级需要以比404控制器的功率级低得多的输入电压工作。
例如,假设您对两个控制器使用相同的电阻组,如下所示:

假设两个控制器的启动电压均为360V,则第二个控制器的停止电压将为264V。
如果您将启动电压保持为390,则停止电压将为286V。
因此,您需要确保403控制器的功率级 能够承受这些较低的电压。
如果BLK引脚使用两个具有相同PFC总线的独立电阻组, 结果将显示如下。 我看不出与前一个案例有多大不同。
此致
Manikanta P