This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25.6404万:查询VCC

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083754/ucc256404-inquire-about-vcc

部件号:UCC25.6404万
主题中讨论的其他部件: UCC25.6403万

TI专家,您好!

我们希望像附加块一样使用它。

1.在设计两个控制器时,它是否可用于VCC共享?  

e2e.ti.com/.../Two_2D00_UCC25.6404万_2D00_Connection.pdf

2. 我们正在使用UCC25.6404万 Simplis模型文件进行模拟。  在模拟过程中,存在如下限制。

是否存在没有限制的仿真文件? 如果有,我能得到吗?

请检查我的问题。

谢谢你。

Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    感谢您与我们联系。  

    您应该能够为两个控制器共享相同的辅助绕组。 您也可以共享BLK引脚。  

    需要指出的一点是,UCC25.6404万仅在VCC达到26V后才开始切换。  此外,必须将UCC25.6404万 HV引脚连接至整流交流电以检测零交叉。 否则,控制器 将继续注入x-cap放电电流。  因此,为了满足这些条件,建议也共享整流交流电压。

      

    我们只能提供已在网站上提供的simplis文件。 如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    感谢你的帮助。

    如果我们设计UCC25.6404万 + UCC25.6403万,我们是否可以使用只需共享VCC而不共享HV引脚的功能?

    谢谢。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    这也应该起作用。

    但是,需要指出的一点是,在此配置中,使用UCC25.6403万的转换器启动得更早,因为 403的VCCStartSwitching是10.9V,而404的是26V。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    我们决定设计UCC25.6404万+UCC256403。25.6403万。

    我是否可以用VCC和齐纳二极管来配置电路,而不是在BLK引脚上配置高输入电压?  原因是要降低待机电源。

    请检查...

    如果有其他方法可以降低待机功率,请建议使用。

    谢谢你。

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    这不是一个好的选择。

    在此拓扑方案中,当BLK引脚到达BLK START (BLK启动)时,带有403控制器的第二个LLC将在VCC电容器正在充电时开始切换。 因此,当齐纳电压达到BLK起动电压时,PFC输出电压不会积聚。 因此,这家LLC遇到了OCP故障。

    LLC的理想电源序列为

    1. PFC输出电压应接近标称电压,然后LLC应开始切换。 这样,零部件之间的应力就会减少。

    我建议您使用我在上一个线程中建议的拓扑。

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manikanta,

    感谢您的建议。

    我们有一个关切。 UCC25.6403万和UCC25.6404万的VBLK不同。  

    我可以共享 BLK PIN吗?  如果我共享BLK引脚,是否有任何问题?

    请检查。  

    谢谢!

    Downey Kim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kim:

    我完全没有注意到这一点。 我对此很抱歉。

    如果您使用具有相同BLK电阻组的404+403控制器,则意味着403控制器的功率级需要以比404控制器的功率级低得多的输入电压工作。

    例如,假设您对两个控制器使用相同的电阻组,如下所示:

    假设两个控制器的启动电压均为360V,则第二个控制器的停止电压将为264V。

    如果您将启动电压保持为390,则停止电压将为286V。

    因此,您需要确保403控制器的功率级 能够承受这些较低的电压。

    如果BLK引脚使用两个具有相同PFC总线的独立电阻组, 结果将显示如下。 我看不出与前一个案例有多大不同。

    此致

    Manikanta P