This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5131万:TPS6.5131万与TPS6.5131万-Q1

Guru**** 2416550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089803/tps65131-tps65131-vs-tps65131-q1

部件号:TPS6.5131万

您好,

我的客户正在 工业应用中使用TPS6.5131万TRGERQ1,由于电源状况,正在评估是否使用 TPS6.5131万RGER

85°C的温度适合该应用,有两个开放式问题:

1.电气规格似乎相同,因此无需对电路板电路进行更改-正确吗?

2. ESD规格不同。 是什么推动的? 它是否有不同的芯片版本?  

谢谢

Josef   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josef:

    1.正确。

    2.两个器件之间的实际硅芯片相同。 这方面的规格变化可能与不同的接合线,成型剂等有关

    此致,

    辽卡