在“线程:LM5176”中讨论的其它部件
大家好,
我的客户计划在 我们的设计中使用LM5176QPWPTQ1 IC。
如何启用此IC的扩频功能?
非常感谢你的帮助。
此致,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我的客户计划在 我们的设计中使用LM5176QPWPTQ1 IC。
如何启用此IC的扩频功能?
非常感谢你的帮助。
此致,
您好,Zhonghui,
将对此进行研究,但可能需要一些时间,可能会在下周中回来。
同时,您可以使用设计计算器检查电路:
此致,
Stefan
您好,Stefan,
感谢你的帮助。
我对设计做了一些更改。 我已附上修改过的文件供您查看。
我有一个关于MOSFET规格的问题。 在模拟中,高端MOSFET为100A,低端MOSFET较小。 在这些MOSFET中,我可以达到的电流下限是多少? 这只是为了降低BOM成本和零件的大小。谢谢。
此致,
您好,Zhonghui,
您需要减小电流感应电阻器,以增大电流限制。
您使用了哪个工具来估计电流感应电阻器(您提到了一个模拟工具)。
您是否使用过设计计算器: LM5176-Q1数据表,产品信息和支持| TI.com
这是我用于检查设计的一般工具。
此致,
Stefan
您好,Zhonghui,
对于二极管,我在原理图中被这一问题所迷惑:

在查看本线程中的信息时,我发现有两个不同的原理图:
-在1中。条目已附加。
-在zip文件中为pdf格式
-在zip文件中作为Altium文件
请您说明哪一个是实际/正确的。
我只是和Webench团队合作,因为我认为这款车型存在问题,没有正确考虑所有模式。
请使用产品页面 LM5176-Q1中的设计校准器,产品信息和支持| TI.com
平均时间。
此致,
Stefan
您好,Stefan,
我在这里附上了一份PDF文件,其中包含最新的示意图,供您查看。 文件名为“DTI_12V 11A LM5176_300322”30.0322万”。
同时,我尝试了在线计算器,并将其附在此处。 如果我的理解有误,请更正我。
1.我仍然可以使用1.5uH电感器。 (建议使用2uH)
2.我选择的电流电感器为1.5uH,27A正常电流,47A饱和电流正常。
3. RSENSE需要更改为5毫欧。 我认为最大负载电流为15 A,正常负载电流为11A
4.电流输出电容器的总功率为160uF。 我仍然可以按照计算器中的建议将这些假设降低到68uF。
5.输入电容器正常
6.软启动,抖动正常
7. UVLO,我需要将R43更改为36.5Kohm
8.薪酬网络组件正常
9.所选MOSFET正常
请告诉我您的意见以及需要在设计中进行的任何更改。
感谢你的帮助。
此致,