This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:扩频LM5176QPWPTQ1

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087726/lm5176-q1-spread-spectrum-lm5176qpwptq1

部件号:LM5176-Q1
在“线程:LM5176”中讨论的其它部件

大家好,

我的客户计划在 我们的设计中使用LM5176QPWPTQ1 IC。

如何启用此IC的扩频功能?

非常感谢你的帮助。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    在数据表中,此功能可在"抖动"下找到

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    感谢您的快速反馈。

    我的客户尝试使用参考设计中建议的所有组件,但很少有不同的部件。 例如MOSFET,I/O电容器。 请您查看此设计吗? 我们的要求是9V-36VIN,12V VOUT,11A扩频。 我在这里附上了原理图以供查看和参考。 谢谢

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    将对此进行研究,但可能需要一些时间,可能会在下周中回来。

    同时,您可以使用设计计算器检查电路:

    LM5176-Q1数据表,产品信息和支持| TI.com

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    感谢你的帮助。

    我对设计做了一些更改。 我已附上修改过的文件供您查看。

    e2e.ti.com/.../TI-Sch.zip

    我有一个关于MOSFET规格的问题。 在模拟中,高端MOSFET为100A,低端MOSFET较小。 在这些MOSFET中,我可以达到的电流下限是多少? 这只是为了降低BOM成本和零件的大小。谢谢。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    从基本转换器中,您应看到~20 A,加上一些余量和余量,这将达到~ 25A。

    使用Rsense设置的电流限制为23.4A

    注意:电流感应电阻过高-> 最坏情况下,它在正常工作条件下已经可以触发。

    因此我将采用最高电流感应限值,并为FET的下限添加20 % 余量。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    感谢您的回复。 我们的负载电流要求为11A。 那么,根据所需的负载电流,Rsense设置的23.4A值是否过大? 我是否应该将此电流限制降低到15A? 我不是自己计算的,而是从仿真设计中提取了这些值。 请给出建议。

    根据您的建议,我已将低端MOSFET更改为53A,肯定高于20 % of25A。 我将等待各位对整套方案的检讨。 谢谢

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    您需要减小电流感应电阻器,以增大电流限制。

    您使用了哪个工具来估计电流感应电阻器(您提到了一个模拟工具)。

    您是否使用过设计计算器: LM5176-Q1数据表,产品信息和支持| TI.com

    这是我用于检查设计的一般工具。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    将0欧姆系列电阻器添加 到FET的栅极线路中也是一个良好的做法,因此在需要时可以很容易地添加电阻器。

    Dboot1和Dbout2不同是否有原因?

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    感谢您的回复。

    我使用了TI的在线工具Web Bench Designer。 我提出了所有的设计要求,如VIN Vout,IOT等,我得到了设计。 我在这里附上了从WebBench工具收到的示意图。 它是为11A IOUT.Dboot1和Dbout2设计的,它们是相同的部件PMEG6010CEH。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    对于二极管,我在原理图中被这一问题所迷惑:

    在查看本线程中的信息时,我发现有两个不同的原理图:

    -在1中。条目已附加。

    -在zip文件中为pdf格式

    -在zip文件中作为Altium文件

    请您说明哪一个是实际/正确的。

    我只是和Webench团队合作,因为我认为这款车型存在问题,没有正确考虑所有模式。

    请使用产品页面 LM5176-Q1中的设计校准器,产品信息和支持| TI.com

    平均时间。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    我在这里附上了一份PDF文件,其中包含最新的示意图,供您查看。 文件名为“DTI_12V 11A LM5176_300322”30.0322万”。  

    同时,我尝试了在线计算器,并将其附在此处。 如果我的理解有误,请更正我。
    1.我仍然可以使用1.5uH电感器。 (建议使用2uH)
    2.我选择的电流电感器为1.5uH,27A正常电流,47A饱和电流正常。
    3. RSENSE需要更改为5毫欧。 我认为最大负载电流为15 A,正常负载电流为11A
    4.电流输出电容器的总功率为160uF。 我仍然可以按照计算器中的建议将这些假设降低到68uF。
    5.输入电容器正常
    6.软启动,抖动正常
    7. UVLO,我需要将R43更改为36.5Kohm
    8.薪酬网络组件正常
    9.所选MOSFET正常

    请告诉我您的意见以及需要在设计中进行的任何更改。

    感谢你的帮助。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    请参阅以下我的评论:

    -接地连接应从(R198)移至分流器(R210)。 在原理图中,这是董事会上的社论,这一点至关重要。

    对于斜坡补偿,我将从100pF开始,并在板可用时进行优化。

    - UVLO电平为7.6V,而电压为9V Vin? 检查这是否是所需的级别。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    感谢您的意见。 我将在设计中修复这些问题。 除了这些,其他的一切都还可以吗? 谢谢

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhonghui,

    否,我没有看到其他项目。

    此致,

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Stefan,

    感谢你的帮助。

    此致,