主题中讨论的其他部件: PMP1.0767万
PMP1.0676万 示意图上的UCC2.8911万针脚映射错误,针脚6应为VDD,针脚5应为VS,对吗?
谢谢
嗯

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PMP1.0676万 示意图上的UCC2.8911万针脚映射错误,针脚6应为VDD,针脚5应为VS,对吗?
谢谢
嗯

您好,Mike
对不起,是PMP1.0767万。 它是:
https://www.ti.com/tool/PMP1.0767万?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign
谢谢
嗯
你好,Sean和Mike,
我现在正在设计一个具有UCC2.8911万的15V/300mA高电压降压,与PMP1.0767万的拓扑相同,现在它只能在小于80VDC 的输入电压下输出145mA,如果 我将输入电压提高到大于80VDC,输出电压将下降,并随着输入电压的增加而不断下降。
例如,如果输入电压为100V直流,则在100欧姆负载电阻器下,输出将降至13VDC。
顺便提一下,我使用的是280uH电感器,而不是1mH, 电感器电流是线性的,不是饱和的,已检查。
请参阅下面的示意图和通道2上的VS针脚电压(R32上)(通道1是飞轮二极管D23上的电压),当输出为13VDC时,VS仅为3.5V, 那么为什么UCC2.8911万不增加开关频率以输出更多的功率来保持输出电压恒定?
谢谢
嗯


张
由于PSR控制法律限制,在降压拓扑中使用UCC2.8911万时,您只能获得~0.13A的最大输出电流。
我在以下链接中有一个注释,显示了使用UCC2891x或UCC2871x PSR控制器设计HV降压时使用的设计流程。
https://txn.box.com/s/jfenkegexiaqislh3y9qu4zww30yyit2
如果您想获得更高的输出电流,您需要使用UCC287xx PSR控制器,它允许外部电流感应电阻器提供更高的峰值电流。
此致,
YU Sheng-Yang