This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.8911万:PMP1.0676万问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086195/ucc28911-issue-of-pmp10676

部件号:UCC2.8911万
主题中讨论的其他部件: PMP1.0767万

PMP1.0676万 示意图上的UCC2.8911万针脚映射错误,针脚6应为VDD,针脚5应为VS,对吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否向我发送此参考设计的链接?  我在TI.com上找不到它

    此致,

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

     对不起,是PMP1.0767万。 它是:

    https://www.ti.com/tool/PMP1.0767万?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您告知我们。  我会联系设计师,让他们解决问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

    请告诉我 谁是设计师,以便我可以向他/她提出一些问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mike

    请告诉我 谁是设计师,以便我可以向他/她提出一些问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    张先生,您好!

    设计师是Sean,我已将此帖子分配给他,以便他可以直接回答您的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Mike,我会联系他。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sean和Mike,

    我现在正在设计一个具有UCC2.8911万的15V/300mA高电压降压,与PMP1.0767万的拓扑相同,现在它只能在小于80VDC 的输入电压下输出145mA,如果 我将输入电压提高到大于80VDC,输出电压将下降,并随着输入电压的增加而不断下降。

    例如,如果输入电压为100V直流,则在100欧姆负载电阻器下,输出将降至13VDC。

    顺便提一下,我使用的是280uH电感器,而不是1mH,  电感器电流是线性的,不是饱和的,已检查。


    请参阅下面的示意图和通道2上的VS针脚电压(R32上)(通道1是飞轮二极管D23上的电压),当输出为13VDC时,VS仅为3.5V 那么为什么UCC2.8911万不增加开关频率以输出更多的功率来保持输出电压恒定?   

    谢谢

    AUX power supply

    VS(R32) waveform at 13V output

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于PSR控制法律限制,在降压拓扑中使用UCC2.8911万时,您只能获得~0.13A的最大输出电流。

    我在以下链接中有一个注释,显示了使用UCC2891x或UCC2871x PSR控制器设计HV降压时使用的设计流程。

    https://txn.box.com/s/jfenkegexiaqislh3y9qu4zww30yyit2

    如果您想获得更高的输出电流,您需要使用UCC287xx PSR控制器,它允许外部电流感应电阻器提供更高的峰值电流。

    此致,

    YU Sheng-Yang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng-Yang

      130mA真的很低。 但是UCC287xx需要外部MOSFET,我们不需要这样的外部MOSFET解决方案来提供高电压降压电源。

    谢谢