This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5996:LP5996SD-1833/NOPB的1833的设计审查

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090215/lp5996-design-review-of-lp5996sd-1833-nopb

部件号:LP5996

您好,

我们在 设计中使用LP5996SD-1833/NOPB来1833来生成1.8V和3.3V电压。 数据表中没有关于1.8V和3.3V输出的信息。  

我只想回顾 一下自己的设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

         我认为您的原理图看起来不错。 请注意确保所选电容器的降额不会因直流偏压或温度而超过30 %。 这是一个相对较旧的设备,我们没有数据表中提供的更多信息。 可以合理地预期LP5996SD-1833/NOPB器1833器件在通道1上具有1.8V输出,在通道2上具有3.3V输出。 谢谢!

    此致,

    Srikanth