请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LP5996 您好,
我们在 设计中使用LP5996SD-1833/NOPB来1833来生成1.8V和3.3V电压。 数据表中没有关于1.8V和3.3V输出的信息。
我只想回顾 一下自己的设计
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我们在 设计中使用LP5996SD-1833/NOPB来1833来生成1.8V和3.3V电压。 数据表中没有关于1.8V和3.3V输出的信息。
我只想回顾 一下自己的设计