This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317-N-MIL:多个LDO器件,最大/最小输入电压请求

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088801/lm317-n-mil-multiple-ldo-devices-max-min-input-voltage-request

部件号:LM317-N-MIL

各位专家,您好!

你好。 我将联系我们,指导我们完成已知客户体验所要求的信息:

OPN 最小输入 最大输入
LM317K钢/NOPB
LM350K钢/NOPB
LM317HVK钢/NOPB
LM79L05ACM/NOPB
LM79L05ACMX/NOPB
LM79L15ACMX/NOPB
LM79L12ACMX/NOPB
LM79L12ACZ/NOPB

我在解释建议的最小余量或压降电压时遇到困难,例如 LM317K部件,以调节输出电压。 是3V吗? 我知道,只要不超过输入-输出电压差(40V),该设备甚至可以工作数百个输入电压。 建议该器件工作电压最高可达37V (电流大于1.5A),因此我认为它在本应用中支持高达77V输入,对吗?

因此,希望能够更好地帮助完成所请求的数据。

感谢您的指导!

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:  

    LM317K有一个可调引脚而不是接地引脚-也称为浮动接地引脚。  

    由于调节器是浮动的,并且只检测输入-输出差动电压,因此只要不超过最大输入-输出差动,就可以调节数百伏的电源。 即,避免输出短路。  

    最大差分为40V意味着该零件 可能支持电流为1.5A的77V VIN至37V VOUT。  

    也就是说,必须考虑零件的温度。

    PD =(VIN-VOUT)(ILOAD)+(VIN*IGROUND),这会影响包件结点处的温度。 结温不能超过125C。  

    根据您的应用和PCB布局,您应查看DS的" 10.3 热量考虑事项",并在可能的情况下添加适当的散热器。  

    支持大量功耗所需的散热器可能需要大量空间。  

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette您好!

    感谢您的确认。

    但我的主要问题是  ,LM317K的最小压降电压是多少? 我看到一些关于LDO的注释,通常为3V。 如果此特定LDO的最小输出电压为1.25V,则为了安全调节,建议的最小输入电压应为4.25V,正确吗?

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,Archie误解了我们的想法,  

    DS中的图4根据 您应用的输出电流计算压降。  

    3V是适用于任何应用的余量,无论输出电流如何。  

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette,您好!

    感谢您的回答。

    解释完每个信息表后,我得出了结果。 请确认我得出的以下信息是否适用于相应部件:

    OPN 最小输入 最大输入
    LM317K钢/NOPB 4.25伏 77伏
    LM350K钢/NOPB 4.2V 68伏
    LM317HVK钢/NOPB 4.25伏 117伏
    LM79L05ACM/NOPB -3.2V -82V
    LM79L05ACMX/NOPB -3.2V -82V
    LM79L15ACMX/NOPB -3.2V -82V
    LM79L12ACMX/NOPB -3.2V -82V
    LM79L12ACZ/NOPB -3.2V -82V

    假设所有设备均在指定的超电流额定值下运行。

    谢谢!

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:  

    我将为您研究此问题,并在明天与您再次进行探讨。  

    最佳,

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:  

    我已经为您研究过这个问题,这些零件不符合最小值和最大值的规格。

    它们仅具有进出之间的差分,而与地面无关。

    只要不超过部件的温度,并且不超过进出之间的差值,部件就可以正常工作。  

    最佳,

    Juliette