请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV6.2585万 您好,先生,
客户使用TLV6.2585万和Vin =+5V至Vout =+3.3V/3A,但在测试过程中发生损坏。
此原理图是否有任何问题?
感谢您的帮助和支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生,
客户使用TLV6.2585万和Vin =+5V至Vout =+3.3V/3A,但在测试过程中发生损坏。
此原理图是否有任何问题?
感谢您的帮助和支持。