This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.2585万:IC损坏问题

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086959/tlv62585-ic-damage-issue

部件号:TLV6.2585万

您好,先生,

客户使用TLV6.2585万和Vin =+5V至Vout =+3.3V/3A,但在测试过程中发生损坏。

此原理图是否有任何问题?

感谢您的帮助和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tommy:

    根据数据表,TLV6.2585万的电感器的推荐值为1uH。 但是,客户在设计中使用了3.3uH电感器。 我们建议不要使用数据表规格以外的参数。 除此之外,我认为原理图还不错。

    如果您对此还有其他问题,请告诉我。   

    谢谢!

    此致

    Sneha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    这是Eddie,Emplus (EPS) IQC工程师

    TI团队能否帮助确认EPS拆除的IC是否为良好/NG产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    这是Eddie,Emplus (EPS) IQC工程师

    TI团队能否帮助确认EPS拆除的IC是否为良好/NG产品?

    如果可能,EPS将发送3个可疑IC,请帮助TI确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    请联系您当地的TI销售团队或分销商。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    有什么能为你效劳的? 请告诉我。 如果没有其他问题,请随时关闭此线程。

    谢谢!

    此致

    Sneha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eddie,

    如果没有其他问题,我现在就结束这个线程。 如有任何问题/意见,请随时在下方发表评论。

    谢谢!

    此致

    Sneha