This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.807万:UCC2.807万电流合成器和电流放大器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3854A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089970/ucc28070-ucc28070-current-synthesiser-and-current-amplifier

部件号:UCC2.807万
主题中讨论的其他部件:UC3854A

电流合成器

电流合成器电阻器R_SYN的公式不包括输出电压。 电路是否从VSENSE针脚获得输出电压信息? 如果是,它是否会使用可变输出电压调整斜率? (情况确实如此,但我只是确定。)

电流放大器和倍频输出

电流放大器输入共模范围为0至3.6V。 对这些限制是否有任何容忍?

电流感应输入CSA和CSB的输入电压范围是否与电流放大器输入共模范围相同?

在以前使用此IC的无桥接图腾柱设计上,我有正负电流感应输出。 为了解决这个问题,我创建了一个1.8V虚拟接地,它在0到3.6V的输入范围之间分割。 电流感应信号被引用到这个虚拟接地,并且只将 正极信号连接到输入。 倍增器输出电阻器连接到虚拟接地,因此其输出参考了此接地。 一切正常,但您是否发现此问题存在任何潜在问题?

此虚拟接地方案的唯一缺点是电流感应电压摆幅被减半,以及相应的信噪比。 但是,1.8V的电平摆动仍然很好,特别是对于高功率设备,在这些设备中,电流互感器感应电阻器可以消耗大量的功率。 你对此有何评论?

这是一个非常好的PFC控制器。 我只希望他们像UC3854A/B上一样,实施乘数输出限制IMO = 2 x IAC限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,"First_Name";)

    您的问题:

    当前SYNTH:

    根据UCC2.807万数据表(第19页)中的方程式(12),Rsyn设置了内部合成下斜率,如图19中红色虚线所示。
    请注意,公式包含所有固定常量。  没有当前信息。  斜率是根据线路循环中每个切换周期应用到Rsyn的瞬时VSENSE-VINAC生成的。  Rsyn中产生的电流被镜像,以释放内部电容器以获得下斜率。

    电流放大器和倍频输出

    对于0V最小值和3.6V最大值,公差已被考虑在内,因此这些值是保证值。

    CSA和CSB的输入范围与输入共模范围相同。

    使用1.8V基准和分离信号是非常聪明的。 我没有看到直接的问题,但较低的电压(1.8 与3.6) 提供了一半的SNR,但如果您的应用可以容忍,则没有问题。 此外,根据实施方式,来自CSA的某些信号可能会与CSB耦合,反之亦然,这可能 会导致明显的问题。 下次要记住的事情。

    我希望我回答了你的问题。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    非常感谢您的回答。

    您能否解释一下来自CSA的一些信号如何与CSB连接,反之亦然? 您是否指的是1.8V基准相对于公共电压不可靠的情况?

    在这种情况下,我将1.8V基准电极与靠近控制器的电容器分离。 此外,电流互感器仅与1.8V参考电压相连,在电流感应电路中也可分离。 我需要小心电流互感器上可能耦合的共模噪声。

    在上一个项目中,我只使用一个通道测试了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    关于耦合, 如您所知 ,CSx输入是敏感的,因此这些节点上任何不必要的干扰都会降低控制器性能。  例如,在比较常见的CT参考GND配置中,我们希望CT连接直接返回到控制器GND (引脚16),而不是通过电源接地平面,以便提供可靠且"无噪声"的参考。 我不知道100 % 如何将这些与浮动引用关联起来,所以我(略微)担心您的引用可能是"反弹"的。 所以我猜CSA-CSB "耦合"不准确,而只是CSA/CSB信号完整性。 听起来您很关注自己的退货,也很小心噪音,所以没有问题。

    再次感谢您对UCC2.807万的关注。 我会确保将您对IMO的反馈意见转发给系统团队,以便考虑未来的产品。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ray。 感谢您对接地的提醒。 我始终小心接地,并在进行布局时密切注意这些输入。

    非常感谢您转达我对海事组织的关切,因为这是一个很好的功能。 如果您的公司决定为无桥式PFC转换器使用控制IC,我可以给他们一些想法来思考。