主题中讨论的其他部件: BQSTUDIO,, BQ2.5792万
您好,
客户正在尝试使用BQ2.573万EVM和MCU为4节电池Ni-MH充电。
充电电流将设置为384毫安。 电池已回放。
他们将充电电压设置为6V并获得充电曲线。
它显示了CV充电区域中充电电流增加一段时间的行为。
在CV充电过程中,充电电压会略微上升,充电电流会上升。
您能否就可能导致这种行为的因素给我一些建议?
我想共享收费曲线并使用私人消息注册信息。
您能告诉我联系信息吗?
此致
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
客户正在尝试使用BQ2.573万EVM和MCU为4节电池Ni-MH充电。
充电电流将设置为384毫安。 电池已回放。
他们将充电电压设置为6V并获得充电曲线。
它显示了CV充电区域中充电电流增加一段时间的行为。
在CV充电过程中,充电电压会略微上升,充电电流会上升。
您能否就可能导致这种行为的因素给我一些建议?
我想共享收费曲线并使用私人消息注册信息。
您能告诉我联系信息吗?
此致
Yusuke
您可以将文件上载到此私有文件文件夹。
tidrive.ext.ti.com/.../8c6fd9dc-bc2d-4a09-b154-804.8322万ce05d
您好,Tiger,
感谢您的支持。
>查看电荷配置文件和寄存器映射后,我认为CV范围内的电流上升是由于MCU命令造成的。
我认为充电电流已因充电电压增加而改变。
但是,客户正在使用EVM。 控制由bqstudio完成。 在测试过程中,我没有更改已发送寄存器设置。
它们使用bqstudio将充电电压固定在6V设置。
在CV过程中,充电电压设置是否有变化的因素?
在CV充电期间,充电电压是否可能因蓄电池的特性而发生变化?
此致
Yusuke
您好,Tiger,
感谢您的支持。
我有一个评估板,并复制了客户的测试。
因此,这一现象再次出现。
我会将获得的充电曲线发送给您。
作为一项附加测试,使用2200uF电容器检查充电波形。 我们还会向您发送结果。
让我问你三个关于这些结果的问题。
1.
您能否向我们提供您对充电曲线和测量波形的看法?
根据充电曲线,我考虑了以下因素:
・CV中的充电电流下降
・充电电流下降到足够的程度,并执行脉冲充电以检查蓄电池连接。
・Ni-MH通过脉冲充电进行充电,VBAT升高。
・由于VBAT上升,电压在下一次脉冲充电时不会上升。
这种理解是否正确?
2.
当充电电流小于CV范围内的设定值时,BQ2.573万的行为如何?
BQ2.573万是否执行脉冲充电以检查蓄电池连接?
3.
您能否详细解释当电容器与波形一起连接时BQ2.573万的控制操作?
在连接电容器的情况下,观察到重复充电。
此致
Yusuke
您好,Tiger,
感谢您的评论。
如果您能了解以下内容,请告诉我详细信息。
我 想请您解释BQ2.573万在问题2中的操作。
>我们正在尝试了解CV相位期间从42mA到53mA的充电电流不规则性。
建议是对5mohm或10mohm的理解。
你可否就设定50mohm及更改登记册的风险,向我提供一些意见?
我不知道在应用50mohm时如何设置寄存器。 
>由于最大充电电流为384mA,我建议您尝试50mohm或更高电流。
此致
Yusuke