主题中讨论的其他部件: Tida-5.0045万, TPS2.373万
大家好,
我们购买了A.M. EVM,用于将20-69V输入电压转换为12V/2.5A输出:我们决定按原设计采用此设计。
我们现在需要在输出端提供5.25V/6A,因此我们将变压器从原来的转换为Wurth的7.50319033亿,并将反馈电阻器R204修改为11.4K,以获得所需的输出电平。
请确认:
1. 所需5.25V输出的11.4K R204计算值是否正常?
2.我们是否必须修改任何其他内容,以便在使用11.4K R204电阻器时不会影响稳定性?
如果需要任何其他信息,我们很乐意提供。
提前感谢
Danny Shrira