This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.373万EVM-093:需要设计支持

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090933/tps23730evm-093-need-design-support

部件号:TPS2.373万EVM-093
主题中讨论的其他部件: Tida-5.0045万TPS2.373万

大家好,

我们购买了A.M. EVM,用于将20-69V输入电压转换为12V/2.5A输出:我们决定按原设计采用此设计。

我们现在需要在输出端提供5.25V/6A,因此我们将变压器从原来的转换为Wurth的7.50319033亿,并将反馈电阻器R204修改为11.4K,以获得所需的输出电平。

请确认:

1. 所需5.25V输出的11.4K R204计算值是否正常?  

2.我们是否必须修改任何其他内容,以便在使用11.4K R204电阻器时不会影响稳定性?

如果需要任何其他信息,我们很乐意提供。

提前感谢

Danny Shrira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danny,  

    TIDA-5.0045万是TPS2.373万EVM-093的5V版本。  

    设计之间的差异不仅仅在于变压器和反馈电阻器。 只有更改这两个值,才可能导致设计不起作用。  

    这两种设计的功率都超出了您的需要,也没有您所需的完整输入范围。 它们设计用于50W应用和PoE 802.3 标准输入范围(37-57)。 当然,您可以在较低的功率级别使用它们,但在成本,尺寸和性能方面,它们不是优化的解决方案。  

    802.3 级边界在PD上为25W,因此我们的设计为5V/5A。 否则,我们会将其上调到下一个51W的类型级别边界--这就是这些设计。  

    对于广泛的输入范围,如果它是适配器电源,我建议使用降压升压使适配器成为恒定的48V,然后像我们在EVM和TI参考设计中所做的那样将其组合。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,Michael。

    我们一定会研究你的答复和建议,然后继续。

    此致,

    Danny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Michael,

     

    再次感谢您的回复,但恐怕我不够清楚,请您回答。让我澄清一下:

     

    1. 我们需要达到的输入范围最小为20V,而PoE (57V)的最大值对我们来说是合适的,因此对昨天的最高69V打字错误表示抱歉。
    2. 输出至少应为5.25V (非5V) 6A。
    3. PoE目前是一种选项–很可能在将来实施–因此我们最初希望使用24V桌面通用输入适配器。
    4. 我们还注意到,在TIDA-5.0045万图纸中,变压器(我们键入7.50318938亿)不是EVB图片(LDT8627 ???)中显示的变压器:我们的库存中有7.50319033亿。 我们能否将其用于我们的任务?
    5. 您能否提供 与您的实际PCB布局,BOM和装配 列表相对应的TIDA-5.0045万的更新示意图?

     基于上述内容,我们希望与我们已经购买的TPS2.373万一起使用,其中包括12V输出EVM。

     

    请您提出符合我们要求的解决方案吗?

     

    我正在为回复添加办公地址:danny@coraldd.com

     

    提前感谢并致以诚挚的问候,

     

    Danny Shrira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danny,  

    1.两种设计都不支持20V输入。 您必须完全重新设计系统以适应20V输入。 这是一篇关于设计正向活动锁模的好文章-- https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts=1647880682827 

    2.明白了,所以既然你需要重新设计系统,我建议把它设计为6A而不是10A。 您将获得更高的效率,更低的成本和更小的磁性

    3. TPS2.373万将解决此问题。 如果您施加的电压高于VDD_VSS阈值,IC将打开。 我们在实验室中经常使用直流电源进行测试。 您需要使用PPD引脚启用此功能,以将接通阈值降低到24V。  

    4. TPS2.373万EVM-093和TIDA-5.0045万构建在同一电路板上--只需更改BOM。 是的,TIDA-5.0045万图片实际上是TPS2.373万EVM-093的图片,但物理板是正确的。  

     对于7.50319033亿 , 这是一个非常松散的问题。 如果你说你要复制TIDA-5.0045万除了变压器--绝对不能使用它。 如果您计划重新设计,那么也许可以,但不清楚输入电压范围或功率级别是什么。 如果您设计使用 7.50319033亿, 那么您可能可以使用它,但我无法为您确定它是否满足您的设计需求。 与Wurth一起确定是否正确。  最后,您可能需要使用Wurth (或您的首选供应商)自定义设计自己的变压器。  

    5. TI.com上的原理图,材料明细表,布局和装配体列表正确无误。 我们必须为TIDA-5.0045万和TPS2.373万EVM-093自定义变压器。 因此,我们必须在Altium中创建自定义符号以进行对应。 不幸 的是Altium团队没有让他们排队,因此没有好的方法来解决这个问题。 但TI.com上的信息是正确的/最新的,并且物理板是正确构建的。  

     

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Michael。

    我们似乎需要 “多思”,因为这个问题似乎有点太复杂了。

    将查看您建议的纸张并与之保持联系。