大家好,
我们希望在APWM输出时实现从0到5V的输出范围。
目前,我们尝试将5V添加到VCC,但APWM电压介于0.2V至4.8V之间。 我假设下面的内部电路是正确的吗? 如果是这样,我们需要考虑有关此问题的对策。如果您可以共享APWM输出的粗糙的内部电路,这将非常有帮助。

此致,
Masa.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们希望在APWM输出时实现从0到5V的输出范围。
目前,我们尝试将5V添加到VCC,但APWM电压介于0.2V至4.8V之间。 我假设下面的内部电路是正确的吗? 如果是这样,我们需要考虑有关此问题的对策。如果您可以共享APWM输出的粗糙的内部电路,这将非常有帮助。

此致,
Masa.
Masa-San,
APWM输出将一直到VCC,但如果引脚具有电阻负载,则会降低。 由于,电压差始终较小
这有助于了解客户是否已将任何东西连接到APWM针脚。 我猜是他们将一个电阻器从APWM连接到了接地。
如果是,请分享其使用案例的示意图。
我假设下面的内部电路是正确的吗? 如果是这样,我们需要考虑有关此问题的对策。如果您可以共享APWM输出的粗糙的内部电路,这将非常有帮助。
[/引述]您显示的电路不正确。 内部APWM由CMOS缓冲器驱动。
如果他们将此用于数字输出,例如测量MCU GPIO中的占空比,则内部的小电压降根本不重要,因为两者均超过VIH / VIL阈值。
最佳
迪米特里
Masa-San,
APWM输出是基于CMOS的缓冲器,除非已加载引脚,否则它应一直上拉至VCC并一直下拉至地电位。
我会要求客户拆下1k电阻器,使其断路,并在引脚处探查以验证此情况,同时测量VDD引脚。
我还想知道他们是否有一个串联到VCC引脚的电阻器(例如,用于在发生故障时的电流限制)。如果此值在30-50欧姆之间, 您在电阻器之前测量VCC,这 可能是问题的部分原因,尽管仍有低条件偏移需要考虑。 。
我还想确保客户已设置零探头,并且没有修改示波器中的衰减系数,尽管我假设他们已经这样做了。 我还假设他们没有将探头连接在隔离侧进行此测试,对吗?
我还建议他们将探针直接接地至驱动器的GND针脚,以进行这些测量。
请查看它们是否可以测量
VCC-GND,在设备引脚处测量
拆下1千欧电阻器以断路后,在设备引脚处测量APWM-GND。
最佳
迪米特里
Masa-San,
我们已在内部对其进行了检查,典型值为~20mA (峰值)。 这不是ABS最大值,因为我们根本不会说明这一点。
我不知道是因为电阻器或电容器太大,还是一般的时间常数。 对我来说,时间常数看起来不错。
我的想法是,盖太大会导致这种情况。
我建议客户尝试几个值电阻器+电容,保持相同的时间常数。
如果他们测试了某些配置,我可以在我们的工作台上与之匹配并进行比较,请告诉我需要从我的方面获得的任何其他支持。
最佳
迪米特里