This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.171万:APWM输出电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074683/ucc21710-apwm-output-voltage

部件号:UCC2.171万

大家好,

我们希望在APWM输出时实现从0到5V的输出范围。

目前,我们尝试将5V添加到VCC,但APWM电压介于0.2V至4.8V之间。 我假设下面的内部电路是正确的吗? 如果是这样,我们需要考虑有关此问题的对策。如果您可以共享APWM输出的粗糙的内部电路,这将非常有帮助。

此致,

Masa.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San,  

    APWM输出将一直到VCC,但如果引脚具有电阻负载,则会降低。 由于,电压差始终较小  

    这有助于了解客户是否已将任何东西连接到APWM针脚。 我猜是他们将一个电阻器从APWM连接到了接地。  

    如果是,请分享其使用案例的示意图。  

    我假设下面的内部电路是正确的吗? 如果是这样,我们需要考虑有关此问题的对策。如果您可以共享APWM输出的粗糙的内部电路,这将非常有帮助。

    [/引述]

     您显示的电路不正确。 内部APWM由CMOS缓冲器驱动。

    如果他们将此用于数字输出,例如测量MCU GPIO中的占空比,则内部的小电压降根本不重要,因为两者均超过VIH / VIL阈值。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    您能否查看下图?

    谢谢!

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San,  

    APWM输出是基于CMOS的缓冲器,除非已加载引脚,否则它应一直上拉至VCC并一直下拉至地电位。  

    我会要求客户拆下1k电阻器,使其断路,并在引脚处探查以验证此情况,同时测量VDD引脚。  

    我还想知道他们是否有一个串联到VCC引脚的电阻器(例如,用于在发生故障时的电流限制)。如果此值在30-50欧姆之间, 您在电阻器之前测量VCC,这 可能是问题的部分原因,尽管仍有低条件偏移需要考虑。 。  

    我还想确保客户已设置零探头,并且没有修改示波器中的衰减系数,尽管我假设他们已经这样做了。 我还假设他们没有将探头连接在隔离侧进行此测试,对吗?

    我还建议他们将探针直接接地至驱动器的GND针脚,以进行这些测量。  

    请查看它们是否可以测量

    VCC-GND,在设备引脚处测量

    拆下1千欧电阻器以断路后,在设备引脚处测量APWM-GND。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    他们通过打开检查APWM输出电压,如下图所示。

    但输出不是5V,0V切换... 他们还检查了拆下的电容器壳体。在这种情况下,他们可以看到整个范围的工作情况。

    您是否知道为什么低通滤波器会影响APWM的输出?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayuki  

    400mV相当大。  

    您能否要求客户再做一次测试,选择一个更小的电容,但更大的电阻器,这样他们的切断频率相同,但电容更小,  

    我建议尝试1nF 51k欧姆。  

    请告诉我结果,我的期望是,使用滤波器可以帮助输出电压过低。  

    由于这是APWM的一个非常常见的使用案例,我可能需要在我们这一端进行基准测试以确认此行为。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    能否告诉我APWM的输出电流值? (典型值和最小值)

    他们只想设计过滤器以满足输出电流规格。如果您可以共享过滤器参数的限制,这将非常有帮助。

    此致,

    内原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上原三/马萨三,  

    APWM输出电流不是规格,因此我不能提供典型值和最小值)。  

    我们已对其进行内部测试,标称输出电流能力为20mA。  

    我建议尝试将本测试中的滤清器盖尺寸减小到~1nF或仅减小上图所示的2200pF,然后重试测试。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    根据他们的理解,问题与电阻值有关。 你怎么看?  

    我认为目前的能力有点大,对吧? 因为ABS最大值为20mA。 我认为典型值应该是10mA左右...

    他们认为电流值约为10mA ...是否正确?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San,  

    我们已在内部对其进行了检查,典型值为~20mA (峰值)。 这不是ABS最大值,因为我们根本不会说明这一点。

    我不知道是因为电阻器或电容器太大,还是一般的时间常数。 对我来说,时间常数看起来不错。  

    我的想法是,盖太大会导致这种情况。  

    我建议客户尝试几个值电阻器+电容,保持相同的时间常数。  

    如果他们测试了某些配置,我可以在我们的工作台上与之匹配并进行比较,请告诉我需要从我的方面获得的任何其他支持。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    您能否为PWM的输出电路提供接通电阻?  

    Regrds,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masa-San,  

    这不是指定的,但应该大约为30欧姆。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dimitri:

    让我澄清一下。 PWM的规格应为RDS ON。 正确吗?

    此致,

    Masa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,但请注意,这不是规格。  

    PMOS的大小通常比NMOS大2-3倍,以匹配Ron,因此上拉和下拉RON在缓冲区中应几乎相同。  

    最佳

    迪米特里