This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.7762万:使用SPICE模型

Guru**** 2752855 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1083666/lm27762-using-spice-model

部件号:LM2.7762万
主题中讨论的其他部件:OPA365TPS6.5133万

尊敬的女士,先生,

我打算使用LM2.7762万 2.5 从5V电源获得+OPAV和2.5 V,以便为精密运算放大器(如OPA365)供电。

我下载了可用的SPICE模型,并在标准的SPICE模拟器中使用它。 将其导入到仿真工具后,我在下面构建了原理图:

当我在正输出处得到所需的电压电平时,负输出保持在0 V。运行模拟后,我得到错误消息,即瞬态模拟中使用的时间步长太小。 这是否可能是SPICE模型中的问题? 在.LIB文件的旁边,我是否应该向模拟工具添加其他文件?

编辑: 电源良好PGOOD引脚接地,模拟仍在OUT_N处产生0 V

谢谢你。

此致,

Luiz Guilherme Enger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够访问TI的PSpice,并使用LM2.7762万的内置可用模型构建了相同的原理图。 不幸的是,仿真仍然失败,因为电压水平不收敛:

    感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    我将在明天测试pspice模型并向您提供最新信息。

    感谢您的理解。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin:

    谢谢,我将等待您的任何更新。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    我尝试模拟LM2.7762万的pspice模型,模型运行正常。 请确认您使用的是TI的最新PSpice工具,并且使用的是TI产品页中正确的PSPICE模型。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin:

    我使用的是免费工具“PSpice for TI”,而不是通用PSpice。 另外,我使用的是软件中已提供的LM2.7762万型号,而不是从产品页面下载的型号。 我会尝试更新它。

    编辑:是否可以显示模拟的原理图?

    感谢你能抽出时间。

    此致,

    Luiz Guilherme Enger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    请尝试 LM2.7762万 产品页上的相同原理图和型号。

    https://www.ti.com/product/LM2.7762万#design-tools-simulation

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin:

    我比较了这两个文件,.lib是相同的。 您能否提供您在模拟中使用的电容器和电阻器的值,以便我尝试获得相同的结果? 或者只是完整示意图的图像。

    编辑:此外,PSpice for TI中的“生成零件”工具选项不可用,它仍为灰色...

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用MicroCap 12,该模拟工具在LM2.7762万 SPICE模型的.subckt语句中为某些电容器提供了一些额外参数TC的警告。

    当线路 末端有几个电容器时,移除"TC=0,0"后,我能够运行瞬态模拟,并在输出端获得2.5 V和2.5 V。

    但当我将这些节点连接到OPA365的电源引脚时,负电压引脚保持在0 V,而正电压则会进入2.5 V。因此,我的运算放大器只在正电压中波动。

    有任何提示?

    谢谢,致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    遗憾的是,我们不能推荐或提供第三方工具的建模支持。

    您可以使用TI PSpice,如果有问题,请告诉我们。

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin,

    那么,您能否向我提供您在模拟中使用的完整原理图? 可能是电容值或其他值的问题,因此解算器没有收敛。 我想复制你的曲线。

    谢谢,此致,

    Luiz Guilherme Enger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    这是我用于启动模拟的原理图。 我还建议删除 pspice netlist中对设备唯一的任何注释。 这可能有帮助。  

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Fein,

    我构建完全相同的原理图,但仍然无法运行瞬态分析。 我收到以下错误消息:

    其中节点N0.0622万是C1-处的节点,N0.1191万是COUTP和RESRP之间的节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    遗憾的是,我们无法支持第三方工具。  

    您可以尝试使用TI的PSpice吗?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin:

    这是来自TI的PSpice中包含的模拟套件的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    很抱歉回复太晚。 我在度假。

    请问您对原始设计做了哪些更改?  

    我可以在TI.com上运行pspice模型,没有错误。  

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    您还有其他问题吗?

    此致,

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Febin:

    我现在真的很晚了。 我没有改变任何东西。

    我将尝试以下操作: 将TI的PSpice从我的计算机中完全擦除,重新安装它,使用产品网页上提供的网络列表创建LM2.7762万的新模型(即使有最新的更新,它已经包含在库中),并复制您向我展示的相同原理图。

    由于短缺,我们暂时决定切换到TPS6.5133万和两个LDO以获得+ 2.5 V和- 2.5 V。因此,如果LM2.7762万模拟不起作用,我将暂时离开。

    感谢您的支持。

    此致,

    Luiz Guilherme Enger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luiz:

    我认为重新安装是个好主意。 因为我尝试了所有的模拟,它对我很有用,对你也很有用。

    您可以随时打开新的线程以获得未来的任何支持。

    此致,

    费宾