Other Parts Discussed in Thread: OPA365
主题中讨论的其他部件:OPA365, TPS6.5133万
尊敬的女士,先生,
我打算使用LM2.7762万 2.5 从5V电源获得+OPAV和2.5 V,以便为精密运算放大器(如OPA365)供电。
我下载了可用的SPICE模型,并在标准的SPICE模拟器中使用它。 将其导入到仿真工具后,我在下面构建了原理图:

当我在正输出处得到所需的电压电平时,负输出保持在0 V。运行模拟后,我得到错误消息,即瞬态模拟中使用的时间步长太小。 这是否可能是SPICE模型中的问题? 在.LIB文件的旁边,我是否应该向模拟工具添加其他文件?
编辑: 电源良好PGOOD引脚接地,模拟仍在OUT_N处产生0 V
谢谢你。
此致,
Luiz Guilherme Enger