This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:交错问题

Guru**** 2506655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5122EVM-2PH, LM5170, LM5122EVM-1PH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089849/lm5122-interleave-issues

部件号:LM5122
主题中讨论的其它部件:, LM5170,

大家好,

 LM5122在 交错模式下工作时, 您能帮您解决这两个问题吗?  

  • 如果 两个输入电压不相等,LM5122的输出是否正常?
  • 当输入电压不相等时,输出电流是否会返回LM5122?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    您能给我一些时间亲自测试一下吗?我对此也很好奇, 但是我需要安排此测试的设置,我可能需要2到3天的时间进行测试,因为我明天就要休假,回来后我会立即测试并让您了解最新情况。

    谢谢你

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    谢谢~希望您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    谢谢~希望您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    我会尽快回复您并提供更新。

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    显然 ,LM5122EVM-2PH具有一个用于主设备和从设备输入的单输入电压引脚,因此我无法对此进行测试, 但我认为,如果两个输入电压不相等,就会出现问题,特别是对于COMP引脚,因为在COMP引脚处检测到的峰值电流通常对两个器件都应相等。 但是,如果两个器件的输入电压不相等,则意味着COMP引脚处的峰值电流不同,因此负载将由其中一个器件处理,而不是由两 个器件的输入电压通常情况下的共享 是平等的。

    LM5170更适合于不同 的输入电压 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5170-q1.pdf?ts=1649088364939&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=The%20LM<xmt-block0>16490883649395170 % 1 % 220controller%20提供,by %20the%20DIR%20input%20信号。   

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Harron,

    感谢您的回复。

    您是否可以使用2* LM5122EVM-1PH 执行交错测试? 此EVM在TI.com中已缺货,我无法让客户自己进行测试。 还有一个问题是,我是否可以在不使用syncdin和SyncOut的情况下直接交错输出。

    我还会建议客户考虑LM5170。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    这是一个问题,因为我在这里没有LM5122EVM-1PH (在Freising中),我可以尝试对2PH EVM进行更改并尝试此测试,但我会先询问我的主管,他们是否认为有意义, 并查看是否可以进行此更改。 我会随时为您提供最新信息。

    关于不在交错模式下使用syncdin和SyncOut,必须使用它,因为SyncOut基本上是引脚,通过将其连接到S模式设备的syncdin引脚,在S模式设备中导致180度相移。 如果没有此相位shit,我们的输出中就不会有双相,因此必须按照数据表中所述的方式使用syncdin和out。

    是的,LM5170更适合使用两个不同而不相同的输入电压源。

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    您能否分享客户应用程序的规格,例如: VIN,Vout,Iout,FSW。

    另外,我可以问客户为什么有兴趣 使用两个输入电压源,而不是一个,我认为这只是出于好奇,但我能否确切知道客户有兴趣做什么?

    巴西,

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Haroon,您好!

    感谢您的回复!

    这是一位电动自行车客户,正如他所说,随着电动自行车的动力不断增加,两块交错电池将会成为一种趋势,并且将越来越常见。

    规格如下:VIN:48~55 Vout:60  Iout:35A。

    巴西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zoey:

    我现在知道,为什么不能为S模式和M模式设备(LM5122)使用一个电池, 对每个输入使用不同的电池会导致不平衡和问题,因为两个器件的COMP引脚上的峰值电流不同,因此基本上它们会努力提供负载,而不是共享负载。  

    请将其作为参考设计 https://www.ti.com/tool/PMP6712#parameters进行检查 

    如果您还有任何疑问,请告诉我。 我将继续并关闭此线程,如果您有任何其他问题,请回复此消息。

    巴西,

    Haroon