主题中讨论的其它部件: LM7480, LM7.48万-Q1, LM7480-Q1
您好,
我已经尝试 通过在线工具比较以下设备LM7.472万-Q1,LM7480*,LM7470*。
我的理解是否正确,即LM7.472万和LM7480之间的唯一区别是 先前的IQ较低
两种功能都相同? 并提供负载转储/浪涌/过电压/反向电池保护?
LM7.472万是一款较新的产品--是否是推荐的产品?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我已经尝试 通过在线工具比较以下设备LM7.472万-Q1,LM7480*,LM7470*。
我的理解是否正确,即LM7.472万和LM7480之间的唯一区别是 先前的IQ较低
两种功能都相同? 并提供负载转储/浪涌/过电压/反向电池保护?
LM7.472万是一款较新的产品--是否是推荐的产品?
谢谢!
您好,Aria,
你是对的! LM7.472万-Q1 和LM7.48万-Q1的功能相同。 两者之间的主要区别是LM7.472万-Q1提供的低IQ。
LM7.472万-Q1具有基于升压转换器的集成栅极驱动拓扑(与基于LM7480-Q1的传统充电泵相比),可实现更低的IQ和更高的栅极驱动强度。 是的,使用LM7.472万-Q1应该没有问题。
|
功能 |
LM7.472万-Q1 |
LM7.48万-Q1 |
|
VIN (Vs)范围 |
3V-65V (70V ABS最大值) |
3V-65V (70V ABS最大值) |
|
IQ (开) |
27µA |
396µA |
|
VIN (倒车档) |
-65V |
-65V |
|
FET驱动拓扑 |
单FET (仅限理想二极管)和背对背FET驱动 |
单FET (仅限理想二极管)和背对背FET驱动 |
|
可调过压保护 |
是的 |
是的 |
|
供油泵容量 |
29mA (基于升压调节器) |
3.8mA |
|
反向电流保护 时间 |
0.45µs ć |
0.5µs ć |
|
交流整流期间的正向接通时间 |
1.9µs ć |
2.8µs ć |
|
软件包 |
WSON 3 mm 3812引脚 |
WSON 3 mm 3812引脚 |