主题中讨论的其他部件:EV2400, BQSTUDIO,
我正在使用最新版本的电池管理工作室,但是,使用EV2400和BQ27X746EVM时,它无法检测到电量表。 BQZ文件列表似乎不包括此量表。
请告知如何继续。
SID
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好Sid:
由于仪表是新的,您的BQstudio版本可能不支持它。 尝试从此处安装最新的测试版本:
https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST
希望这将使它能够检测到。 如果没有,请告诉我。
谢谢!
Alex M.
您好Sid:
它是否检测到BQ27z746,但它是错误的版本? 或者,当您尝试连接时,它是否显示为'无'? 如果只是略有不同的版本,只要您从列表中选择BQ27z746,您就可以忽略警告并继续。 如果显示'None (无)',则表示仪表未通信,其他内容也有问题。 仪表可能已关闭或关闭。 如果这对您不起作用,请告诉我是哪种情况(版本错误或未检测到)。
谢谢!
Alex M.
您好Sid:
我看到,可能是它处于关机状态,那么您可以尝试连接,但按住chgr_wake按钮(持续按住)吗? 您是否还可以使用电压表验证VCC,BAT和Pack电压? 基本上,只需验证所有针脚是否通电即可。 连接到端口2是正确的,因为这是I2C设备。 如果所有电压都正常,并且您确认所有设备均已连接,但仍然显示无,您可以通过手动选择仪表来尝试打开,以查看发生的情况。 只要您确保打开746容器,基本上没有风险。
另一项尝试是更新 EV2400固件。 我不确定这是否会产生任何影响,但值得尝试。
谢谢!
Alex M.