This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:电池管理工作室未检测到EVM表

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091021/bq27z746-battery-management-studio-not-detecting-evm-gauge

部件号:BQ27Z746
主题中讨论的其他部件:EV2400BQSTUDIO

我正在使用最新版本的电池管理工作室,但是,使用EV2400和BQ27X746EVM时,它无法检测到电量表。 BQZ文件列表似乎不包括此量表。

请告知如何继续。

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sid:

    由于仪表是新的,您的BQstudio版本可能不支持它。 尝试从此处安装最新的测试版本:

    https://www.ti.com/tool/download/BQSTUDIO-TEST

    希望这将使它能够检测到。 如果没有,请告诉我。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未解决问题,未自动检测到BQ27Z746。 如果我手动选择量表,则会显示一条警告,指出设备与Battery Management Studio不兼容,并且可能会处于不可用状态。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sid:

    它是否检测到BQ27z746,但它是错误的版本? 或者,当您尝试连接时,它是否显示为'无'? 如果只是略有不同的版本,只要您从列表中选择BQ27z746,您就可以忽略警告并继续。 如果显示'None (无)',则表示仪表未通信,其他内容也有问题。 仪表可能已关闭或关闭。 如果这对您不起作用,请告诉我是哪种情况(版本错误或未检测到)。

    谢谢!

    Alex M.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当BMS尝试连接时,它显示为"无"。

    Alex,您好,EVM使用随附的电缆直接连接到EV2400。 它插入EV2400上的"I22"(端口2)端口。

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Sid:

    我看到,可能是它处于关机状态,那么您可以尝试连接,但按住chgr_wake按钮(持续按住)吗? 您是否还可以使用电压表验证VCC,BAT和Pack电压? 基本上,只需验证所有针脚是否通电即可。 连接到端口2是正确的,因为这是I2C设备。 如果所有电压都正常,并且您确认所有设备均已连接,但仍然显示无,您可以通过手动选择仪表来尝试打开,以查看发生的情况。 只要您确保打开746容器,基本上没有风险。

    另一项尝试是更新 EV2400固件。 我不确定这是否会产生任何影响,但值得尝试。

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,"chgr_wake (chgr_wake)"按钮成功了。 奇怪,因为EV2400和EVM都是“开箱即用”的。

    谢谢!

    SID