This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:高频操作时的占空比精度和传播延迟

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090740/lm5104-duty-cycle-accuracy-and-propagation-delays-at-high-frequency-operation

部件号:LM5104

我在LM5104附近设计了一个电流调节器,打算在500kHz (周期= 2us)左右工作。

我知道会有一些最小的功能占空比,这取决于切换频率和各种延迟,但我发现的限制让我想知道人们如何使用这种或类似的栅极驱动器来设计电路,这些驱动器的工作频率为1MHz或更高。

我将LM5104 SPICE模型导入到LTSPICE中,它与我的实际测量结果相当匹配:

假设我的电阻约为10欧姆,电阻约为10欧姆或更低,并且我的半桥电源电压为36V。
我已将RDT电阻器降低到数据表中建议的最低值5k。
PWM输入的周期= 2us (500kHz操作)。

让我们在几个占空比运行SIM,了解传播延迟和有效占空比的不同之处:

50 % 占空比(1us准时)。

Vpwm输入(绿色),LO栅极驱动输出(红色),HO栅极驱动输出(蓝色),VH半桥电压(绿色)和高侧FET栅极源电压(品红色)。

现在,让我们在25 % 上运行它(0.5 us准时)

和10 % (0.2us On Time)(放大水平时间刻度):

现在,让我们比较一些正时参数和占空比误差:

这是有道理的,在固定传播延迟下,低占空比最终会变得非常不准确,尤其是在较高频率下。

我预计需要将控制回路限制在某些范围内运行,现在我假设我将使用10 90 % 左右(在上部受制于需要为启动电容器充电)。

我的问题是:设计人员如何使用这些类型的栅极驱动器来制造1MHz和更高的开关调节器? TI和其他供应商的同类器件的某些参数的传播延迟都在数十至数百纳秒之间。

是否只是假设您将控制环路绑定到较小的允许操作范围(例如30 70 %),然后您的控制环路将根据需要在该空间内移动以调节输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    适用于此类高频应用。 我建议您看看我们最新一代的半桥驱动器。UCC2728x系列具有更短的传播延迟。

    https://www.ti.com/product/UCC2.7282万

    https://www.ti.com/product/UCC2.7284万

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Daniel -我来看看这些部分。

    我的上述分析对您是否有意义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jim:

    您的分析是有意义的。 固定传播延迟将是较高频率周期的较大百分比。 我不确定是否准确地标出这种不准确,因为道具延迟是固定的,可以为每个设备测量。

    谢谢!

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢Daniel。

    Jim