This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.202万:说服IT启动

Guru**** 1563545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091743/lmr12020-persuading-it-to-start-up

部件号:LMR1.202万
在“线程”中讨论的其他部件:TPS6.2173万TPS62.921万TPS6.2901万

由于原始部件的电源问题,先前使用TPS6.2173万的设计已更新为使用LMR1.202万。

该板的设计特点是,它可以由自己的开关供电,或通过USB连接时通过VBUS供电。 这在原来的切换台上工作正常,但在LMR1.202万上,如果VBUS已经存在,切换台不希望联机。 应当注意的是,VBUS通过二极管为VCC5供电,因此从VBUS运行时,VCC5上"只有" 4.6 电压, 低于5V调节目标-换言之,切换台应联机并提供必要的电流,以将该轨提升至5V。

我怀疑这是因为它不能为自举电容器充电(TPS6.2173万没有此功能)。 自举电容器的两端之间只有0.4V,这不足以打开NMOS设备-这反过来意味着没有电流可以进入电感器,这意味着它不能回飞, 这会使自举电容器无法充电至所需的5V。

我想一种可能的解决方法是使用从xVIN到升压引脚的电阻器(可能还有一个二极管),并在引导帽上使用齐纳,以确保根据数据表,它不会充电到超过6V的电压。 在VIN过低的情况下,这在原则上类似于数据表中建议的来自VCC5的二极管馈线。 希望这样就足以启动自举帽,当然,一旦有回扫,帽就可以正确充电。

问题是-我是在这里按正确的树,还是有其他保护或关闭机制可以防止LMR1.202万在其输出已经接近(但尚未达到)其所需的调节电压时发生点火? 或者,是否由于SW引脚不在GND或在GND附近而导致某些锁定? 还是其他的?

非常感谢,


患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pat,

    我不太确定您的问题,您是指您的应用无法启动至目标输出电压5V (仅在4.6V时停止)?还是您的应用无法启动至4.6V输出预偏压? 行李箱电压是否为0.4V? 什么是输入电压? 您能否分享该原理图?

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiya Nancy!

    非常感谢您回答我的问题。 回答您的问题:

    如果存在4.6V的输出预偏置,我的LMR1.202万将无法启动。 如果没有预偏置,LMR1.202万将会很高兴地启动,它将输出5V电压,没有问题。

    重新阅读数据表后发现我的原始帖子中存在错误。 我以为内部LDO是一个5V单元,但它是3.9V。 0.4V基于升压引脚上的5V LDO和SW引脚上的4.6V预偏压之间的差值。 但如果LDO只有3.9V,则4.6V预偏置意味着启动电压为-0.7V,而不是我之前建议的0.4V。 对此错误深表歉意。 可能无法使用此导板电压打开NMOS晶体管。

    输入电压(如果存在)为12伏。

    关于原理图,我不相信这里有什么有趣的东西-它将与数据表或WEBENCH相同,在输出中明显增加了一个从USB VBUS到输出的二极管(5V VBUS减去二极管压降,提供4.6V)。 如果此描述不够详细,我可能明天就会将其导出。

    另一个对LMR1.202万等效电路的快速观察显示,升压引脚LDO具有二极管,因此通过电阻器(可能还有二极管)将升压引脚的电压提升至(例如) 8.6V应该是安全的。 从VIN...当然,如果问题不是引导电容器上缺少足够的电压,那么这不会有帮助。

    再次感谢,

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pat,

    了解您的应用,无需导出示意图。 是的,引导电容器不能使用4.6V预偏压输出电压充电。 您也不能使用12V输入为自举电容器充电,因为它违反了升压至SW电压的绝对最大额定值。 数据表中的电压为-0.5V至6V。 在高侧MOSFET关闭时间内,SW电压过低。 由于您仍处于设计阶段,您是否愿意使用其他设备? 我们有TPS6.2901万/2/3系列。 我们还有TPS62.921万系列,它是最新一代降压转换器,性能非常好(预偏置启动正常)。 部件和EVM现已上市。 请看一下。

    希望这能有所帮助,

    谢谢!

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiya Nancy!

    再次感谢您再次与我讨论此问题,并确认怀疑导致问题的确实是引导程序。

    我建议您回到我的原始帖子,了解如何使用12V为引导式电容器预充电。 值得注意的是,我规定了与电容器平行的齐纳,以便保持在6V最大升压至SW电压限制范围内。 我只需要为电容器充分充电,以便勉强打开NMOS -这反过来会导致电流在电感器中积聚,从而导致回扫,进而进一步为电容器充电。 我应该能够使用一个相当高的电阻器来实现这个目标-这反过来将减少齐纳在回扫阶段必须做的工作。 这无疑会降低效率,但在这种应用中,这并不是极其重要的。

    虽然长期改用不同的转换器是可行的选择,但短期内我必须做到这一点。 已经有一个生产批次,我需要设计一个简单而有效的模块修复,然后可以有一个新的电路板旋转来使用剩余的LMR1.202万库存(我们拥有数量,这是当前供应链状态所必需的) 最后,我们可以再旋转一个电路板,以容纳不同的切换台...到那时,应该有适当的可用性。 我认为我们可能已经了解了一些建议的替代方案,但当时的最大订单数量为5件,这对我们来说不是很好...我们需要数量,我们需要快速。

    再次表示感谢,

    患者

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pat,

    理解。 感谢您的分享。 我将关闭此帖子。

    谢谢!

    Nancy