This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7714万:UCC2.7714万引脚11处的浮动驱动振荡

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571563/ucc27714-floating-drive-oscillation-at-pin-11-of-ucc27714

部件号:UCC2.7714万
主题中讨论的其他部件:UC2824

我正在使用UC2824驱动UCC2.7714万,然后驱动N MOSFET SUP9.014万E。   在UCC2.7714万引脚上相对于引脚5获取波形。 通道1引脚6通道2引脚12 通道3引脚2和通道4引脚1 。  我的问题是,我看到 通道2的上升时间波形中的振荡,这是 MOSFET的高侧驱动器。 有什么解决方法的想法?  振荡 原因是否由直流至直流电感器引起? 我的设计是一个降压转换器,输入电压为45V,输出 电压假设为28V,我目前无法 将输出电压提高到28V  。  输出电容器上有一个4欧姆的输出负载。   万分感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lim:

    我已要求我们的一位应用工程师与您联系。 同时,您可能需要通过使用示波器上的两个通道和减影数学函数来对高侧MOSFET上的栅极驱动信号进行差分测量,以查看实际的栅极驱动电压波形。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lim:

    正如Peter在回答中提到的,重要的是查看引脚12 (HO)与 引脚11 (HS)之间的高侧门驱动电压。 如果有高电压差分探头可用,最佳方法是使用从引脚12到引脚11的差分探头。 如果差分探头不可用,一个探头从引脚12到引脚5,另一个探头从引脚11到引脚5,并使用数学方法将12到5从11到5相减。

    您显示的HO输出上的振铃可能也出现在HS开关节点引脚11上。 动力传动系开关节点上的寄生电感和寄生电容是HS开关节点上快速上升dV/dt期间产生振铃的原因。

    为减少振铃,建议增加高侧MOSFET上的栅极电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    感谢您的建议。 是的,您是正确的,振铃也在针脚11中,相对于针脚5。 我还有一个观察,当我没有将4欧姆连接到输出负载时,我没有看到振铃。 以下是与  第一个图形相同位置的探测波形,但输出时无负载。 振铃似乎只是随着输出负载的增加而产生。 这是正常现象。 谢谢。 将尝试增加门电阻,以查看 振铃情况是否改善。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Richard

    将栅极电阻从47欧姆更改为94欧姆后。 加载时的振铃问题没有得到改善,我是否应该 尝试将栅极电阻值增加一些 ? 随附的是捕获waveform.ch 1 -引脚6 CH2-引脚12 ch 4引脚11。 针12和针11上同时出现振铃。非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter和Richard,您好!

    注意到的另一个症状是,如果设置与 8欧姆负载连接,当我将输出电压从0V调到 28V时, 在初始电压上升期间 ,振铃会上升到某个 阈值,然后振铃在达到28V的路上消失。 不存在导致MOSFET故障的"短路"。 而 在4欧姆的情况下,当我调到 高达28V的输出电压时,振铃效果很差,它会导致“短路”,任何关于继续的建议? 万分感谢

    此致

    辛勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hoon:

    您描述的负载条件从8欧姆增加到4欧姆的行为可能是由功率级在较轻负载下处于软切换状态,而在较高负载下处于硬切换状态所导致的。 当电感器电流增加到纹波谷值为正(超过零)时,在低侧FET传导和高侧FET传导之间的死时间内,低侧FET的主体二极管将导电电感器电流。 当您打开高侧FET时,低侧FET主体二极管会强制关闭(在恢复时间之后)。 这会导致VDS dV/dt高得多,振铃将会增加。

    高侧安全门驱动器上的振铃可能会很高,足以迫使驱动器输出低于接地,超过器件额定值。 要解决此问题,请将肖特基二极管从驱动器输出端连接到Hb和HS。 一个二极管阳极连接到HO,阴极连接到HB,另一个二极管阴极连接到HO,阳极连接到HS。 将二极管放置在尽可能靠近IC针脚的位置。 有关二极管的位置,请参阅下文。

    对于实验,也为LO输出放置钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard。

    感谢您的回复。 我已经实现了背对背  肖特基二极管,如UCC2.7714万引脚13引脚12和引脚11中所用。 以下是在CH1- PIN6,CH2 -pin 12处捕获的波形。 B处的振铃已改善,但A处的振铃未改善。 对此有何想法? 将在引脚6,引脚5和引脚7上尝试相同模式。谢谢

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard。 在  引脚5引脚6和引脚7上尝试相同的背对背实施。 点A上的振铃没有改善。  任何关于  在点A振铃的原因的想法。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    A点处的振铃对   切换操作是否有害? 我观察到,如果我将负载更改为4欧姆, 这种振铃会变得非常糟糕,因此它会缩短H0 (针12)和L0 (引脚6)之间的死机时间,从而导致MOSFET出现故障(因为我逐渐将 输出电压提高 到所需的28V)。 谢谢

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Richard / Peter / John

    不确定您是否对我的未来有任何建议。 感谢您迄今为止的帮助。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Richard / Peter / John

    在数据表UCC2.7714万第26页中,它指定如果HS对COM负极,则H0可能相对于HS强制为+ve,即使Hi对地短路也是如此。 在任何  直流-直流转换器中,当LO关闭下部MOSFET时 ,下部MOSFET中的主体二极管可能导电,从而导致HS相对于COM为负值。 它能解释一下那些在波形A点振铃的原因吗? 如果是这种情况,您是否有任何解决方案。谢谢

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lin,


    Richard是我们支持您的应用程序的最佳技术资源,但他在美国工作,他需要几个小时才能在线。

    此致


    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lim:

    数据表中的第26页显示了UCC2.7714万在HS引脚上的负电压能力。 已在各种负电压电平和持续时间下测试驱动器IC,以确定输出是否保持在正确状态。 如果输出可能处于不正确状态,则根据图53图形显示,负HS电压会超过-15V,持续时间很长。 推荐的工作条件数据表显示HS引脚相对于COM的-8V直流能力。

    您显示的示波器图解指示负电压,与本体二极管传导预期的一样,但根据估计,电平为- 1.5 至-2V。 HS引脚上的此级别是预期的,不应创建不正确的输出状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard

    对于UCC2.7714万,点处的现象(振铃)是否为正常观察结果? 如果不是,我们可以做些什么来减少A点的振铃

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 UCC2.7714万,点处的现象(振铃)是否为正常观察结果? 如果不是,我们可以做些什么来减少A点的振铃

    下面是所附的示意图,以帮助理解该问题。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Richard / Peter / John
    不确定你们是否有任何好的指导来帮助我解决这个问题? 万分感谢
    此致
    辛勋
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Lim:

    我不确定您何时将其称为A点。但是由于动力传动系开关节点上的寄生电容和电感,HS节点上的振铃和HO (相对于COM)上出现的振铃在半桥式动力传动系中是常见的。

    在尝试了一些建议(例如增加门电阻和/或在HO和LO输出上夹紧二极管)后,您是否仍有行为问题?

    或者是否仍希望降低振铃振幅,动力传动系是否正常工作?

    我注意到一件事,这可能是一个问题。 输入到LI和HI引脚的信号的上升时间似乎非常缓慢。 我假设有人希望对驾驶员输入信号的延迟进行编程,您可以确认吗? 始终建议驾驶员输入上具有快速上升和下降时间,以避免驾驶员因驾驶员输入上可能出现的振铃而产生错误触发。 如果输入信号快速上升和下降,则在可能的振铃过程中,输入阈值将大大超过。 如果上升或下降速度较慢,振铃振幅更有可能触发驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好,Richard

    感谢您的意见。

    点A指的是上升时间振铃(或False触发)。  如 上图所示。  黄色-低速驱动引脚6 UCC2.7714万。 蓝色- HO驱动引脚12和绿色- HS引脚11。红色是蓝色波形和 绿色波形的数学减影,这是 高端MOSFET看到的驱动信号。

    在调查过程中,我还收集了另一个波形,这次输出未加载,振铃缺失。 当比较两个图时,代表高端MOSFET所见驱动信号的红色波形看起来不受影响。 -这是否意味着驱动器信号Hi Li  不是A点振铃的原因?  

    我在高侧HO和低侧LO上尝试了背对背二极管解决方案,A点的振铃保持不变。

    再次确认  点 A振铃 是正常的 ,并 由寄生电容引起开关节点处的电感。 我无法从Web上找到 有关 此类振铃的任何信息。  MOST处于过冲振铃上,可能导致高侧MOSFET失效。

    对于  A点的这种类型振铃, 您是否可以共享 其中的任何文献? 谢谢各位

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lim:

    您可能希望取消选中问题已回答的几个帖子。 您是否仍在振铃 @A? 如果是这样,则可能是直接放置在MOSFET栅极上的齐纳保护二极管导致了这种情况。 Infineon建议将并联MOSFET置于 栅极驱动电阻器前面,以停止振荡。  HO/LO栅极驱动源电阻3.75 欧姆加上 16V齐纳的串联阻抗,如果不在阴极上添加串联电阻,则可能足够了。

    因此,我们 选择  了16V zener ,其中最小16.2 为15.25v  在  换向过程中,15V稳压器开始导电13.8v ,导致寄生门 振荡,这是合理的。  奇怪的是,@A似乎出现 在 Miller平台内15V (CH2)输出的周围,并且似乎在输出(CH2)在同一区域卸载时响铃。