主题中讨论的其他部件:UC2824,
我正在使用UC2824驱动UCC2.7714万,然后驱动N MOSFET SUP9.014万E。 在UCC2.7714万引脚上相对于引脚5获取波形。 通道1引脚6通道2引脚12 通道3引脚2和通道4引脚1 。 我的问题是,我看到 通道2的上升时间波形中的振荡,这是 MOSFET的高侧驱动器。 有什么解决方法的想法? 振荡 原因是否由直流至直流电感器引起? 我的设计是一个降压转换器,输入电压为45V,输出 电压假设为28V,我目前无法 将输出电压提高到28V 。 输出电容器上有一个4欧姆的输出负载。 万分感谢。