This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED驱动器,带PNP BJT和齐纳二极管

Guru**** 2810755 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576131/led-driver-with-pnp-bjts-and-zener-diode

主题中讨论的其他部件:TINA-TI

大家好,

有一个汽车灯项目,我找到了一些关于LED驱动器设计的东西。 下图是应用程序的示意图。  

在12V汽车应用中,倒车灯有5个0.5W白色LED。  

在我看来,如果将标有黑盒的部件移走,此电路可以实现恒流功能。

电压VM1和VM2可通过以下方式进行计算:

PNP (T1) VE的E节点电压= VIN (输入)- 3.3V (VZ1)+ VR5 + VEB  (1)

电阻器(R1/R2/R3/R4)压降 VR = VIN - VE                 (2)

根据公式(1)和(2) ,我们可以得到VR = 3.3V - VR5 - VEB。

LED电流I = VR / R =(3.3V -VR5 - VEB)/ R

TINA-TI仿真库中的输入电压变化为10V ~ 16V,VR5几乎为200mV,而VEB为650mV。 LED电流I = 2.45 / R

我的问题是黑色框中标有的电路的功能是什么,这些附加组件(1 PNP和3二极管)用于什么?

帮个忙。 谢谢你。

此致~

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy,您好!

    我不确定这条线路的确切意图是什么,也许是某种软启动? 在这两种情况下,据我所知(不知道初始意图),它不会执行任何操作,直到盖子充电超过VBE,然后它在调节节点上向上拉至约½ μ V的齐纳电压,但RC衰减为盖子充电, 然后它就不在电路中了。  我不知道具体的时间,但如果是软启动,似乎会有任何影响。 所以我可能错了,但我认为他们不需要监管电流。

    此致,

    彩色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,克林顿:

    感谢您的帮助。 这一答复对我很有用,我将根据你的答复进行一些测试。
    无论如何,谢谢你和伦纳德·埃利斯。 TI E2E社区非常好。

    此致

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clint:

    你为我回答这个问题已经很久了。 感谢你的帮助。

    现在,我为这一幕中的错误感到抱歉。 C3盖应该是PTC热敏电阻,以便黑色盒中的电路 执行温度保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    很高兴您能够了解PTC。  我只是想知道,这个电路是从哪里来的,它现在在生产中吗?  此电路的车辆功能是什么?

    此致,

    ~Leonard~

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard,

    谢谢你。 该电路来自汽车的尾灯生产。 我拿到了车灯,然后查看了驾驶员解决方案。
    您知道尾灯的总功率通常不大(< 5W),在这种情况下,我们使用线性电路来驱动LED,然后EMC测试将很容易,生产成本也很低。 我发现许多尾灯(例如制动灯,转向灯,倒车灯)使用离散部件来实现连接电流功能。


    此致,

    Andy