This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:它是气体仪表IC还是充电器IC

Guru**** 2611275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571704/bq20z95-whether-it-is-gas-guage-ic-or-charger-ic

部件号:BQ20Z95
线程中讨论的其他部件: bq2.46万BQSTUDIOBQ20Z90EV2400bq20z65BQEVSW

BQ20Z95是仅具有保护IC的气体检测仪,还是也可以为锂离子电池充电? 如何获得它的评估套件? 我发现它不再制造。

谢谢,顺祝商祺

Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它只是一个电量计,如果您要为电池充电,则需要使用充电器IC。 EVM仍在存储中。

    谢谢。

    此致,

    Sammi Shang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。 我使用的是3P4S锂离子电池,即4系列电池,容量为7.8 A,并想通过将充电电流调整为3 A来使用BQ2.46万为其充电。 当我连接电池时,指示电池充电至16.6V。 但当我连接bq20z95的PCB时,它不允许充电。 我怀疑bq20z95是否需要SM总线验证才能进行充电? 我们是否可以在没有软件接口的情况下测试bq20z95 IC?



    谢谢,顺祝商祺
    Radha.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我是否需要EV2300强制测试通过PC的bq20z95电路?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    您可以使用PCB上的主机MCU通过SMBus与PCB上的bq20z95进行通信,请参阅随附的应用报告,了解有关如何读/写和编程量表参数的指导。 另一个选项是,您也可以在TI.com上将EV2300或EV2400与bqStudio软件一起使用,如果您考虑购买EV2400,我建议您使用bq20z90量规进行通信。
    www.ti.com/.../slua801.pdf

    最佳,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    感谢您的回复。 很抱歉耽误你的时间。 您能解释什么条件使bq20z95永久禁用充电吗?我们能否覆盖故障标志位以便bq20z95可以进行充电?

    此致,

    Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    您是否看到特定故障?
    bq20z95将在充电故障条件不再存在后恢复充电,您也可以参阅TRM的第48页的2.4 10节以了解更多详细信息。
    www.ti.com/.../sluu264a.pdf

    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:

    我有几组锂离子电池组,例如,容量为6600 mAh的4系列电池组。 部件号为NL2024HD。 电池组包含bq20z95的保护电路。 我把电池保存下来充电,它工作正常。 电池已正确充电。 但我试着自己制造一个类似的电池组。 用我自己的电池组替换NL2024HD并将bq20z95电路连接到它。 但保护电路不允许电池组充电。 我以为我的电池组有故障,所以IC禁用充电。所以我再次将电路连接到之前的电池组NL2024HD,但我发现电路也禁用了原电池组的充电。 您能否解释以下问题。

    1) IC禁用充电的原因是什么?
    2)我们能否通过读取PF标记状态来了解IC禁用充电的原因?
    3) IC允许充电的主要规格是什么?


    此致
    Radha.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    您的原装电池组来自哪里? 如果是来自制造商, 然后,它最有可能被编程到原始封装保护电路中的验证密钥封装,我们无法将其打开,因此当您切换原始封装时,bq20z95可能会被封装,这可能是不充电的原因。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    您所说的是其中一个原因,但问题仍然存在,即使我更换了原来的包装。 原装电池是医疗应用程序制造商生产的。我们不能对验证密钥重新编程吗?

    此致,
    Radha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    遗憾的是,制造商从我们的工厂更改了设备随附的默认身份验证密钥,我们无法解决这一问题。

    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    我有用于bq20z95 EVM的EV2300接口模块。 现在我想将其连接到原装电池组中的bq20z95 PCB。 我在64位Windows 7电脑上安装了EV2300的软件驱动程序。 但EV2300无法识别bq20z95 PCB。 我只需将baq20z95 PCB的smbd,smbc和vss连接到EV2300连接器。


    此致,
    Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    请在以下链接中安装EV2300驱动程序:

    e2e.ti.com/.../45.8983万

    同时确保以管理员身份运行安装,EV2300应识别仪表。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    我安装了该软件,并尝试通过EV2300接口模块与PC通信bq20z95,但显示通信失败。

    此致,
    Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    请使用baEASY软件,bqstudio软件不支持bq20z95量规。
    此致,
    Haidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

          您好,Haidar:

    我正在附加我在尝试与PC通信bq20z95时观察到的内容。 请指导我如何通信bq20z95并发送所需的驱动程序和软件。

    此致,

    Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Radha,

    bqEASY应在您启动软件时识别您的量规,并且不应在显示时从列表中选择量规。 您是否安装了Windows 7的EV2300驱动程序?

    请以管理员身份安装它,并确保您的仪表已连接到您的电池,希望这会有所帮助。

    Win7/64位驱动程序链接:

     

    此致,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        您好,Haidar:

    我已经安装了您提供的驱动程序。 但没有硬件检测的迹象。 请将设置的屏幕截图发送给我(如果有)。

    此致,

    Radha.P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:
    请建议如何通过EV2300将bq20z95连接到PC。 如果我无法通过EV2300实现,我应该怎么做? 我可以将EV2300退回TI并获得备用产品吗?

    此致,
    Radha.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Radha,

    您的安装看起来正常,是的,我们的EV2300 Win7 64位驱动程序存在问题。 我建议卸载驱动程序,然后bqEASY重新启动计算机,如果您尚未重新安装,请尝试重新安装,如果您可以访问另一台计算机,也可以尝试使用其他计算机上的软件安装它。 关于退回EV2300,我不确定您是否必须联系TI商店(如果您从那里购买)。  

    此致,

    Haidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haidar:

    IAM目前与bq20z65 IC一起工作。 通过与EV2300通信bq20z65,我可以成功读取标志状态。 问题是,当我用新电池更换现有电池时,我仍然可以读取标志状态,但bq20z65不允许充电。 IAM连接屏幕截图,以便更好地理解。 如何清除PF状态。 请尽快给我建议。

    此致,

    Radha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:

    请尽早回复。 如何使bq20z65进入完全访问模式? 如何使bq20z65允许充电?

    此致,
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Radha,

    请参阅bq20z95 TRM第60页(安全性)了解有关如何解除对设备的完全访问的详细信息,还可以发送设置的gg文件和设备注册状态的屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Haidar:

    我们是否可以通过用新IC替换现有IC来使bq20z95 PCB允许充电? 此过程是否需要将任何软件程序转储到bq20z95 IC中,或者我们是否可以照此继续? 请尽早回复。

    此致,
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Radha,
    如果您用新的bq20z95替换了IC,则需要配置IC。
    另外,我不建议移除或插入一个连接了电池的新IC,因为这会损坏IC,也会导致安全问题。
    此致,
    斯瓦米
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Swami:
    感谢您的回复。 从蓄电池上拆下后,我将更换新的IC。 配置IC的要求是什么?是否有任何特定的方法? 如果有,请提出建议。

    此致,
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请建议我如何配置bq20z95 IC。

    此致,
    Radha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Radha:

    我建议查看 下面所附的快速入门指南:

    e2e.ti.com/.../5165.slua421a_5B00_1_5D005F00_quick-start-guide-for-bq20zxx-family-gas-guages.pdf

    此外,您还可以使用bqEASY (如果bqEVSW上有此功能)来配置器件。

    谢谢

    Onyx