This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.54万EVM-678:无法使用USB2ANY连接到TPS6.54万EVM (不兼容的器件驱动器)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571317/tps65400evm-678-cant-connect-to-tps65400evm-with-usb2any-incompatible-device-driver

部件号:TPS6.54万EVM-678
主题中讨论的其他部件:TPS6.54万USB2ANYUSB-TO-GPIO

你(们)好

我在连接TPS6.54万评估板方面已经努力了一天。 我搜索了谷歌和论坛寻找答案,我已经尝试了我能找到的一切,但到目前为止还没有成功。

打开PI指挥官PMU 0.8 时发现USB2ANY,但我收到一条错误消息,指出检测到了不兼容的FTDI设备驱动程序。 在运行PI指挥官安装中找到的FTDI驱动程序更新后,没有任何新情况发生。 仍然出现相同的错误。

因此,从未找到评估板。  

/Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    您的计算机的操作系统是什么? 我的计算机 操作系统是Win7,我没有看到有关FTDI设备的错误消息。

    您可以尝试另一台计算机吗?

    巴西,

    赵先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的回答。

    我的操作系统是Win7 enterprise with service pack 1。

    我会在白天尝试另一个蒸粗麦粉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在尝试使用另一台计算机。 还是同样的问题。 找到USB2ANY,但评估主板未找到,并且出现不兼容FTDI设备驱动程序消息。 评估板已正确通电。 从USB2ANY插入电缆时,评估板上的输出电压将被禁用。 这是一个线索吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    您是否可以尝试  安装 Win7专业操作系统的计算机?

    下面是我的计算机信息,供您参考。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许您可以尝试使用笔记本。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们公司只有带windows7企业版的笔记本电脑。 在插入usb2any电缆时,如何禁用评估板上的输出电压? 可能存在硬件故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    通过 USB2ANY可以将EN1~EN4引脚设置为低电平,因此   在插入usb2any的电缆时可以禁用输出电压,也许 您可以在插入usb2any的电缆之前和之后检查EN1~EN4引脚电压。

    我 怀疑问题最可能 来自FTDI 驱动程序不兼容, 什么是FTDI 驱动程序?  我的计算机 不需要 安装它,因此建议昨天更换安装Win7专业操作系统的计算机。

    谢谢。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我收到的错误消息。  

    下面是驱动程序安装。

    插入电缆时,使能1-4针脚不受影响。 但是,usb2any会将重置引脚保持在低位。 我用示波器监测引脚。 当我从PI-commander内按下重新扫描从属设备时,针脚仍处于复位状态。 因此,我想PI指挥官无法检测TPS6.54万芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    我 正在尝试联系TI GUI软件组。

    他们会在以后让你恢复。

    巴西,

    赵先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    很抱歉,现在我还没有找到GUI工程师。

    下面是安装GUI后的屏幕截图。

    我没有遇到不兼容的设备驱动程序问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Johan

    您说重置引脚是RST_N引脚,对吗?
    RST_N引脚低效,因此这会解释关闭降压转换器的原因。

    您有任何进展吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我今天带着我的个人笔记本电脑上班。 它有windows 10。 win10上没有不兼容的设备驱动程序的问题。
    但复位引脚仍保持在低位,因此未找到评估板。 所以我想这毕竟不是驱动程序问题。
    我相信usb2any可能是坏的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我打开了USB2ANY并找到了一个I2C DAC来控制重置引脚。 我用示波器测量,当从PI-commander内按下“重新扫描从属设备”时,I2C总线上没有发生任何事情。 clk和数据引脚刚刚被拉高。 因此,USB2ANY的固件或驱动程序错误,或者USB2ANY内部存在硬件故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的GUI工程师的回复:

    基于EVM用户指南,此EVM使用具有USB2ANY的SMBus/I2C。 我不知道为什么它包括FTDI驱动程序。

    http://www.ti.com/lit/ug/slvuac4/slvuac4.pdf

     

    我不认为这是USB2ANY的问题。 我猜FTDI驱动程序存在冲突,应该卸载(并且可能从软件包中删除)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在TPS6.54万 用户指南的第8页中,请参阅以下内容:

    可能不支持Win10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    双确认:

    您应该使用USB-TO-GPIO,而不是USB2ANY。

    请忽略此帖子。

    赵先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这毫无意义。 为什么USB2ANY随附评估套件? 评估板和USAB2ANY上有一个30引脚插头。 USB2GPIO具有10引脚插头,如果不破坏评估板插头上的一些未使用的引脚,甚至不能安装在评估板上。

    但是我弄断了这些引脚,因此可以插入10引脚电缆(也包括在评估版中)。 这样只会连接I2C总线和使能1-4信号。 但这仍然不起作用。 使用示波器和I2C clk和数据引脚进行测量,当从PI-commander内按下"rescan slaves"(重新扫描从属设备)时,这些引脚被拉起,根本没有任何活动。

    到目前为止,我们已经开始研究线性和模拟设备的其他芯片。 很遗憾,因为这些产品的出货量很大,而且每种产品可能有两个芯片。 我建议您将此问题报告给对TPS6.54万评估板有更多了解的人。

    我不是想粗鲁。 但是,我们的预算时间很紧,而且已经花了很长时间。

    / Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    很抱歉。

    我几天前就要求帮助, 我会 再次请求帮助。

    巴西,

    赵先生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    有通用软件: USB2ANY Explorer安装程序,请试用此软件,链接如下:

    http://www.ti.com/tool/ipg-ui?keyMatch=usb2any Explorer&tisearch=Search-EN-Everything

    我们是否可以使用电子邮件来解决此问题? 然后 我可以抄送给更多人。

    我的电子邮件是 :zhao-ma@ti.com

    顺便说一句,您可以尝试另一个USB2ANY吗? 或者,您可以联系TI本地FAE吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johan

    我 碰巧认为根本原因可能是跳线连接错误。

     我附上 我的设置图片,供您参考。

    请确保跳线在 A点和B点处连接正确