This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR2.363万-Q1:输入外部时钟

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/577307/lmr23630-q1-input-external-clock

部件号:LMR2.363万-Q1

您好,

我们收到客户关于LMR2.363万-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
我们的客户考虑直接在EN/SYNC引脚上输入外部时钟。

关于这种用法是否有任何问题?
-是否需要启用设备? 如果他们在EN/SYNC引脚上输入外部时钟,设备是否会立即启用并同步到外部时钟?

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山城山,

    我在实验室中对此进行了测试,是的,存在将时钟直接连接到EN引脚的问题。 如果您进行此连接,零件将不会可靠地启用。  

    您可以将100k至VIN的上拉电阻器串联,并将交流耦合电容器串联,如数据表中的图16所示。 您至少需要租金才能使同步正常工作

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    它们需要在Vin存在期间进行开/关控制。 但如果EN/SYNC应用于Vin,我认为设计有点复杂。
    是否有符合其要求的推荐电路?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,很抱歉很匆忙,但您能否在下周二之前向我们提供反馈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-san您好,

    如上一篇文章所述,需要在Vin和EN Pin之间租赁车辆。 如果不需要UVLO功能,则可能会遗漏另一个电阻Renb。 外部时钟应通过小电容器(建议1nF)馈入EN/同步引脚。 此外部时钟的要求在数据表(第7.3 3节)中进行了说明。 我们知道这可能涉及的程度较高,但这是组合销功能的折让。

    此致

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我们还有其他问题。
    要通过EN/SYNC引脚的外部开/关信号来控制设备,我想我们可以通过EN/SYNC引脚进行设计。

    -存在VIN电压时,下拉电阻器能否将EN/SYNC引脚拉低?


    -我评估了EN/SYNC引脚的启动被下拉电阻器拉低。 从EN/SYNC开始切换的延迟时间约为1毫秒。
     此行为是否正确?


    -如果EN/SYNC引脚可以被拉低,我认为外部信号可以直接输入。 我认为我们可以设计开/关控制和与外部时钟的频率同步。

      开/关:设备将在从EN/SYNC高电压约1毫秒后开始切换。
      频率同步:设备开始切换后,可以输入外部时钟。

     对这种用法是否有任何疑虑?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,很抱歉很匆忙,但您能否就我们的问题提供一些反馈?

    此致,

    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-san您好,
    如果EN引脚被拉低,这将禁用设备。 因此,建议在Vin和EN引脚之间填充Rent。
    就观察到的行为(EN变为高电压和SW激活之间的延迟为1毫秒)而言,这是正常行为,并记录在数据表中(请参阅第22页上的图26和27)。
    您对以下建议的关注
    ::::开/关:设备将在从EN/SYNC高电流大约1毫秒后开始切换。
    ::::频率同步:设备开始切换后,可以输入外部时钟。
    如果切换EN PIN,设备可能会在开/关状态之间切换。 它可能导致设备在应用此针脚上的同步信号时打开/关闭。 因此,建议此引脚上存在直流上拉信号(通过Rent电阻器)。

    我希望这有助澄清问题。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,VIN和EN/SYNC之间是否有任何序列要求? 我们的客户考虑通过EN/SYNC引脚进行开/关控制。 在其条件下,出现EN为高电压且未施加VIN电压的情况。 是否有任何关于这种使用的问题?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我在数据表中看到了绝对评级。 EN最大额定值为Vin+0.3V。 所以他们的条件是不能接受的吗?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-san您好,

    我希望这个问题已经解决。

    为了澄清上述问题,使用了EVM板。

    在将输入电压施加到LM2.363万之前,从外部电源向EN引脚施加电压。

    设备正在以这种通电顺序可靠地启动,在加载和不加载的情况下。

    但是应该提到EN引脚上有一个ESD二极管,建议添加电阻器以限制EN引脚的电流。

    对于EN引脚上的“VIN+EN 0.3 ”电压范围,此数字指定可应用于EN引脚的最大允许电压。 这并不意味着必须先施加VIN电压,然后再对EN引脚施加电压。 很明显,EN引脚可以从VIN以外的其他来源驱动(它可以是微控制器或单独的直流导轨)

    此电压参考AGND针脚。

    还应提及的是,客户不应忽略任何引脚的ABS最大规格。

    最好的翻新

    Brani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持。 让我谈谈你的答案。 如果未提供VIN且提供EN,则电压(例如 5V),EN的电压为VIN + 5V。 我认为这种情况是输入电压额定值过高(VIN + 0.3V)。
    这种看法是否正确? 如果不是问题,您能否告诉我们一个示例:超过绝对输入电压额定值的条件降低?

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tateo-san您好,

    如果EN是从单独的来源提供的,则设备将完全正常工作。

    EN引脚上允许的最大电压不应超过36V (如"推荐的工作条件"表中所述)。

    此致

    Brani