This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5403:如何确定补偿电阻器和电容器的值

Guru**** 2556150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/576395/tps5403-how-to-determine-the-compensation-resistor-and-capacitor-values

部件号:TPS5403

您好,


我正在使用TPS5403转换器将电压从12V降至3.3V,用于机器人手臂应用。 我已经根据数据表中提供的信息和我的设计要求计算了其他电路组件。 对于输出电路滤波器,Lo = 38 uh,Cout = 10 UF。 输入电容Cin = 10 UF。 有人能帮我找到薪酬组成部分的值RC和CC吗? 数据表中没有足够的信息可以找到它们。

非常感谢。

Dhruv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    5.434万数据表的第29页和第30页有带示例的方程式,用于计算补偿分量值。