This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品选择请求

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/574172/product-selection-request

下面的电路是我尝试修改或更换的电路。  其目的是通过线圈释放电压以生成EMF。  我正在使用12V直流3A墙壁作为电源。

希望购买:  

   变压器/助推器模块; 我想将电压升至300-500VDC,以1-3 Hz的速率为电容器充电。  可调电压(如果可用)。

   电容器; 快速充电和放电,以最大限度地提高线圈中的EMF。

   触发器模块; 以1-3 Hz的频率对电容器放电,如有可能可调整。  我想消除闪存管。

我有兴趣减少单个组件并将其更换为模块化组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe,

    我将看到是否有AE可以帮助"变压器/助力器模块;我想将电压提升到300-500VDC,以1-3 Hz的速率为电容器充电。 可调电压(如果可用)。"部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian,

    是否有结果? 我确实看到TI有几个电容器充电组件,但仍有问题的是放电方面。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我仍在寻找解决方案,但目前为止没有任何可供我指导的解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约瑟夫

    感谢您的关注。 您能否在图中展示出什么只是放电电路,并更详细地描述其功能? 您是否需要以每秒3次的电流帽在并联电阻器中切换,并每次将其放电至零伏?

    此致

    John