This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.692万:BMS电源输入/输出和平衡输入/输出瞬态保护

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/571648/bq76920-bms-power-i-o-and-balancing-i-o-transient-protection

部件号:BQ7.692万

您好,

目前我正在更新基于BQ7.692万 IC的4芯电池设计。 为了更好地理解原理图的指导原则,我研究了各种文档,如附注,EVM用户指南,参考设计等,以使设计尽可能出色=).

在许多国家,我注意到了各种防止瞬变的保护措施。 我不确定我是否正确理解了所有这些建议。 由于我们的系统中将有30...50A电流,我想在您的帮助下确保我对所需保护设备的假设是正确的-这两种情况都不会造成过度设计或无法选择保护设备。

为了使沟通过程更容易,我制作了一个示意图(请参阅附件),其中总结了不同文档中提到的所有功能(示意图上也可以看到文档名称)。 所有用于保护的部件都标有紫色。 由于PCB上的空间限制,我们希望尽可能消除其中的大部分,D2+D3除外。

那么...

如果在我们的设计中,我们假设电池的电源线为12AWG,3 4 cm 长,并直接焊接 到印刷电路板上,但平衡线的长度相同,AWG28,...

1) 我是否正确理解,EVM中仅在用户将很长的电线从电池连接到EVM板的情况下才需要D1? 换言之,我们能否安全地从设计中删除D1?

2) D2 -续流二极管-我同意它是必须的。 D3-TVs -也同意,必须从"外部世界"中移除瞬变。 但是,我感觉,这两个部分没有合并成一台单向电视,比如SMBJ18A,因为某些特定原因。 我说的对吗,或者D2+D3可以轻松更换为一个组件?

3)现在让我们进入平衡电路... 在什么情况下D4,D6,D8,D10和C6,C8, 可能需要C10,C13? -即使使用长电线,如果我们假设负载仅连接到VBAT,瞬变 是否会出现在+VC1...+VC3线路上(如果我们假设,该负载侧受到D2+D3保护,不受任何电压波的影响)?

4) D5,D7,D9,D11和R5,R8, R11,R14 -这些部件可保护平衡FET免受栅极源处的过电压影响。 同样的问题-您能否举一个实际的例子。这种过压是如何发生的?
如果我们使用的FET具有Vgs_max=+/-12V,我们是否可以从电路中移除这些部件? 如果我们使用像DMN3067LW一样的FET,它具有栅源ESD保护(我猜这是一种内置的电视,当电压超过一些损害值时,它会导电),会怎么样?

e2e.ti.com/.../protection_5F00_review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于各种应用,要求提供各种保护。 bq76p1536是汽车产品。 您将使用哪种设备?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vish,

    感谢您的快速评论,

    在这种情况下,我尝试总结有关BMS瞬态保护的一般信息,因为我看到所有BQ芯片的数据表和应用手册中建议的原理图之间有很多相似之处。 当然,他们的选择取决于应用,但我认为,这更取决于使用条件:即高负载/长电线/不良PCB布线/等,这种情况可能不仅在一种应用中很常见。  

    因此,问题1)- 4)出现在我的上一个帖子中,我希望有关问题的答案不仅有助于看到冰山的顶端,而且还有助于看到水下的东西;)。

    我们的应用不是汽车,但我们将使用智能电池(4节锂聚合物电池)来安装强大的电动机(20-30A额定负载,50A -最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我是否应该提供有关任何问题的更多信息? 仍然希望解决问题并最终确定PCB,以便我们可以订购它们...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请根据您的应用设计原理图。 准备好后,我可以回顾并提供建议和反馈。

    由于NDA的限制,我会将我的电子邮件发送给您,以便通过PDF格式发送。

    希望这有所帮助

    Vish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vish,

    这里会很棒! 请告诉您的电子邮件地址吗? 我们的原理图已经准备就绪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次嗨!
    只是想知道在这一主题上是否有任何进展? :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    向您发送了一个特殊请求。