This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:看到BQ2.4133万数据表时的基本问题。

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/572898/bq24133-basic-questions-when-i-see-the-bq24133-datasheet

部件号:BQ2.4133万
在“Thread:(主题:)”, BQ2.4172万中讨论的其它部件

您好,

我是电池充电器的初学者,愿意使用TI的BQ2.4133万。

现在,我要查看BQ2.4133万数据表,并有几个问题,如下所示。

1. BQ2.4133万数据表第1页上的典型应用原理图。

-> Q1,Q2和Q3有3个P通道FET。 我不知道这些压缩的作用是什么。

->我想知道为什么Q1,Q2需要输入两个组件。 我也很好奇我是否可以在BATDRV引脚上使用二极管而不是Q3。

表3. 在BQ2.4133万数据表第23页上的STAT引脚定义。

->我发现LED指示灯在异常状态下闪烁,并且发现闪烁时间段与各种异常状态不同。

->您能否解释STAT LED闪烁周期的规则?

3. BQ2.4133万数据表第25页上的10.2 典型应用。

-> VBAT连接到AVCC输入。 是否有特殊原因?

4.我发现在正常运行时,切换周期是随机的。

->我找不到任何有关此随机切换周期的解释。 这是TI预期的正常行为吗?

请查看上述问题,并为我提供答案。

谢谢!

TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    很高兴您发现bq2.4133万对您的应用具有潜力。 要回答您的问题:
    1. Q1用作输入浪涌电流控制。 此FET缓慢打开,以限制启动过程中进入转换器的电流。 Q2用作反向阻塞FET,防止任何电流在没有适配器时返回输入。 您可以用二极管替换BATDRV。
    2. STAT闪烁频率看起来不同的情况是什么? 从数据表中,它应以0.5Hz的频率闪烁。
    3.您不需要将VBAT连接到AVCC。
    4.您能否发送此随机切换周期的波形? 这是您所做的设计吗?

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您的善意回答。

    下面是我的示意图,您能否为我回顾一下是否存在任何问题?

    实际上我的老板绘制了这个示意图,但从现在开始,我必须跟进所有事情。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-2.pdf

    还有一个问题。

    我使用TI的评估板“BQ2.4133万EVM-715-5V”进行了测试。

    我发现充电状态与输入电压水平不同。

    1.车辆识别码:8.9V

    ->当电池电压高达8.1V时,请继续使用低于50mA的电流充电。

    2.车辆识别码:9.1伏

    ->在8.4V时正常完成充电。 刚完成充电,分离的蓄电池电压超过8.35伏。

    我想知道充电状态因输入电压而不同的原因。

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    我想更正我之前的帖子,以防其他人阅读此内容。 如果您在BATDRV处有MOSFET,则需要使用二极管或连接将VBAT连接到AVCC,因为AVCC会偏置控制此门的逻辑。 但由于在本应用中BATDRV被二极管取代,因此VPAT不必连接到AVCC。

    以下是您的原理图的几个方面:
    1.拆下R23,Q3和Q4,如果愿意,更换为二极管;如果不是,则VBAT必须通过二极管或接头连接至AVCC。 此外,仅需要Q4。
    2.删除D4,因为Q2的原因相同,加上Q1的急涌控制
    3.将L2更改为6.8uH,充电电流低于1A
    4.卸下CT10,当充电低于1A时不需要此盖(仅需要10uF输出盖)
    5.有些封盖的尺寸较大,是否因为BOM的限制? 我认为使用0805,1206或1210尺寸对于所有陶瓷封盖0.1uF < C <= 10uF,对于C <= 0.1uF,使用0603足够好。
    6. R24和R26也可以是1206,就像R16和R17一样
    7.将0.047uF和499kohm与Q1 + Q2的栅极和源并联放置(参见EVM原理图),这有助于控制浪涌电流
    8.如果您需要反向输入保护,您还可以查看EVM原理图的第1季度
    9.我建议在输入端添加2ohm + 2.2uF RC滤波器(参见EVM原理图的R4,R5,C3)。 这有助于输入热插拔过冲。 确保电阻器至少为1206尺寸(以处理小于10us的功率峰值)
    10.将STAT向上拉至V_EXT,而不是VREF,相应地调整R31
    11.在布局中,确保ACP和ACN通过开氏连接直接连接到输入感应电阻器,与SRP和SRN相同,带有充电感应电阻器。
    12.将0.1uF置于靠近IC引脚的ACP位置。 确保C7,C11和C13也靠近IC引脚。
    13.将330pF 0603盖与R25平行放置,靠近IC。 这将过滤任何突然的输入电压移动,并防止OVPSET上出现错误触发。
    14.在此应用中使用陶瓷电容器(CT6,CT7和CT8除外),因为陶瓷具有较低的ESR,这对DCDC转换器性能很好。

    您看到输入电压之间变化的原因是占空比限制。 当您接近95 % 占空比时,bq2.4133万开始跳过脉冲并失去调节。 您需要保持输入电压高于最大蓄电池电压的95 % 占空比,以免失去调节。 输入电压必须高于VBAT/.95 + IR压降。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    感谢您之前的评论和回答。

    这对我们的设计活动以及我的个人学习都非常有帮助。

    我还有以下几个问题。

    (如果需要另一个单独的新E2E线程,请告诉我。)

    1.我想知道充电条件。

    如果我按下表设置,则充满电的值为0.073A? (如果电压为8.4V?)

    ITERM

    项目

    0.731.8548万

    A

    放大率

    200

    参考电压

    参考电压

    3.3

    感应注册器

    RSR

    0.01

    Ω

    ISET针脚电压

    访问

    0.1.46370968亿

    ISET引脚电阻器

    R29.

    237人

    ISET引脚电阻器

    R34.

    11.

    2.在以下顺序之后,何时开始重新充电

    连接充电器/打开终端->完成充电->终端操作->重新充电开始时?

    (当蓄电池电压低于8.2V时,不能重新充电)

    上述情况是,接线端子在连接充电器后工作,负载电流较高,因此拉动蓄电池电流和充电器电流。

    运行约3小时后,蓄电池电压低于8.2V,但无法重新充电。

    重新充电是否需要任何特殊条件?

    我在数据表中找到了下表,我了解当电压从8.4V下降到0.14~0.26V时,充电开始。 我对吗?

    3.预充电和快速充电的分类

    3.1。如果我设置了快速充电计时器,那么预充电将不工作?

    3.2。如果将100nF电容连接到TTC端口,则计算结果为540分钟。 这意味着快速充电在这段时间内运行?

    我不完全了解TTC计时 器的工作情况,但 当我设置大约11nF 60分钟的时间时,电池充满电大约150分钟后。

    以下是我的问题摘要。

    #。 我想知道充电器连接时的充电状态。

    -蓄电池8.26~8.14V充电开始状态

    - TTC或预充电计时器的工作条件。

    最后,如果TI附带了如下的流程图(MAX8934)?

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI:
    我仍在想你的答案。
    如果我的问题不够清楚,不能回答,或需要更多时间回答,请告诉我。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    1.是的,端接电流约为0.073A,当充电电流低于0.073A且未处于INLIMIT (限值)时,BQ2.4133万将终止充电。
    2.充电当电池充满电,然后VBAT降至约8.2V时(请考虑错误,请尝试将电池放电至8V),BQ2.4133万将开始重新充电。
    3.1 No,pre-charge具有独立的30分钟安全计时器。
    3.2 是,Tchg=CTTC*KTTC。但时间范围为1~10小时。 请尝试将TTC设置为几小时。

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen,您好!

    感谢您的回答。

     如果可能,我想从您的回复中询问几个问题。

    2.充电当电池充满电,然后VBAT降至约8.2V时(请考虑错误,请尝试将电池放电至8V), BQ2.4133万 将开始重新充电。

    ->为此,我附上了BQ2.4133万数据表中的一个表。 您的意思是我可以参考表格吗? 至于我的测试结果,在8.31~8.32V下充电。

    此问题的目的是防止客户在连接充电器时使用终端时频繁充电。

    3.1 No,pre-charge具有独立的30分钟安全计时器。

    ->我知道预充电功能可以快速充电约1/10。

    我想知道此充电模式的30分钟计时器工作条件。

    如果将充电设置为700mA,则预充电为70mA。这意味着整个充电电流。然后充电完成,预充电不需要计时器。

    我对吗?

    3.2 是,Tchg=CTTC*KTTC。但时间范围为1~10小时。 请尝试将TTC设置为几小时。

    ->我可以设置计时器。

    因此,计时器表示cc模式的最长充电时间?

    此致,
    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TS

    2.充电当电池充满电,然后VBAT降至约8.2V时(请考虑错误,请尝试将电池放电至8V), BQ2.4133万 将开始重新充电。

    ->为此,我附上 了BQ2.4133万 数据表中的一个表。 您的意思是我可以参考表格吗? 至于我的测试结果,在8.31~8.32V下充电。

    此问题的目的是防止客户在连接充电器时使用终端时频繁充电。

    -->哪个表?  电池的内部电阻如何? 您能否提供电池的技术文档?

    3.1 No,pre-charge具有独立的30分钟安全计时器。

    ->我知道预充电功能可以快速充电约1/10。

    我想知道此充电模式的30分钟计时器工作条件。

    如果将充电设置为700mA,则预充电为70mA。这意味着整个充电电流。然后充电完成,预充电不需要计时器。

    我对吗?

    -->预充电是指电池过度放电,通常Vbat低于3V (每节电池)。

    3.2 是,Tchg=CTTC*KTTC。但时间范围为1~10小时。 请尝试将TTC设置为几小时。

    ->我可以设置计时器。

    因此,计时器表示cc模式的最长充电时间?

    -->无CC模式和CV模式。

    陈安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen,您好!

    感谢您的回答。

    我需要一些时间来准备您请求的材料。

    2.-->哪个表?  电池的内部电阻如何? 您能否提供电池的技术文档?

    您可以从数据表上的上一个主题( 2017年3月15日上午6:23 )中找到该表,但我重新附加了如下内容。

    下面是PCM电路和PCM零部件列表。

    3-1. -->预充电是指电池过度放电,通常Vbat低于3V (每节电池)。

    很抱歉,我无法理解此功能是什么。

    请解释更多详细信息,或者您可以共享有关此问题的TI文档。

    新问题>

    下面的波形来自110mA的充电。 (电流探测器)。

    当chaging电流较低时,我可以看到下面的波形。

    充电电压为8.347V。

    此致,

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,
    此项目即将完成,因此我需要尽快确定。
    请及时回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS,您好!

     3.1 请参阅下面的充电配置文件

    我看不到图片中的时间标度,您可以上传高分辨率的时间标度吗?

    陈安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alen,您好!

     3.1 请参阅下面的充电配置文件

    ->我已找到该图表。 不过,我的问题是 对(定时器的)预充电时间和快速充电定时器功能的数值因数的解释。

    根据我的测试,在为完全放电的蓄电池充电时,几乎没有预充电时间,只需切换cc模式即可。

    我想知道独立的30分钟预充电安全计时器以及其他预充电功能。

    3.请查看下面的原始波形。

    <CV模式电流>

    <否9-充电(BAT AHN2)>

    4.其他问题。

    以下波形来自蓄电池制造商。

    (我在充电时遇到问题,因此向蓄电池制造商请求分析,并从他们那里获得以下波形。)

    如以下波形所示,当将蓄电池连接到充电器时,会发生9伏过冲,蓄电池PCM模块会关闭充电。 并连续重复相同的操作。

    (电池充电状态在50 % 下)。

    我可以问哪一个是根本原因,即电池或充电器吗?

    此致,

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    3.1 一般而言,由于Vbat<3V的电容非常小,而同时电池的内部电阻也很大,因此预充电时间非常短。如果您需要测试预充电,则需要钳制VPAT每节电池的低3V/。 您可以使用电子负载来夹紧VBAT。

    3.请绘制IL (电感器电流),PVCC,VBAT,ICHG。 您能否提供原理图和布局?
    4.我不能判断,您可以尝试测试其它电池组吗?

    陈安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Alen,

    3.1 一般而言,由于Vbat<3V的电容非常小,而同时电池的内部电阻也很大,因此预充电时间非常短。如果您需要测试预充电,则需要钳制VPAT每节电池的低3V/。 您可以使用电子负载来夹紧VBAT。

    ->我明白了。 谢谢。


    3.请绘制IL (电感器电流),PVCC,VBAT,ICHG。 您能否提供原理图和布局?
    ->我附上 了最后示意图,如下所示。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-3.pdf


    4.我不能判断,您可以尝试测试其它电池组吗?

    ->我发现更换的电池组没有问题。 尽管这是电池问题,您能否解释造成此症状的原因?

    5.补充问题。
    我测试了使用BQ2.4133万的装置,温度从-10℃到+50℃,带腔室。
    低温时没有问题,但在+50'c时充电指示灯闪烁。 (充电器已连接状态)
    问题1. BLINK操作Wien TMM是否工作?
    问题2. 在THM工作后,温度恢复到室温,然后充电应恢复正常,不是吗?

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,您好!

    3.1 它意味着在VBAT中低于3V的容量极少。 所以你看不清楚。
    4.我找不到波形。 为什么要添加R143,R145?
    5.Q1:THM是什么意思?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题2:BQ2.4133万似乎温度过高。 请测量TS针脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellow Alen,

    请绘制IL (电感器电流),PVCC,VBAT,ICHG。 您能否提供原理图和布局?

    ->应如何进行IL测量?

    -> ICHG是指,是否需要充电电流?

    我找不到波形。 为什么要添加R143,R145?

    ->蓄电池OVP工作,因为'蓄电池切断电压'和'充电器充满电压误差幅度'被缠绕。

    ->因此电池未充满电,因此添加了R143,R145以降低电压。

    ->是否有其他解决方案可以降低充电电压?

    #.蓄电池的OVP电压8.450V - 公差0.020V = 8.43V

    #。充电器的完全充电电压8.4V +容差0.5 % = 8.442V

    我无法判断,您可以尝试测试其他电池组吗?

    ->正如我所说,我发现更换电池组没有问题。

    ->尽管这是电池问题,您是否可以为我提供有关此症状的帮助?

    ->下面是比较正常电荷(黄色)和异常电荷(红色)的波形。

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TS

    请绘制IL (电感器电流),PVCC,VBAT,ICHG。 您能否提供原理图和布局?

    ->应如何进行IL测量?

    [ALEN]:请参见下图

    -> ICHG是指,是否需要充电电流?

    是,充电电流

    我找不到波形。 为什么要添加R143,R145?

    ->蓄电池OVP工作,因为'蓄电池切断电压'和'充电器充满电压误差幅度'被缠绕。

    ->因此电池未充满电,因此添加了R143,R145以降低电压。

    ->是否有其他解决方案可以降低充电电压?

    #.蓄电池的OVP电压8.450V - 公差0.020V = 8.43V

    #。充电器的完全充电电压8.4V +容差0.5 % = 8.442V

    [阿伦]:两种方法:1. 使用BQ2.4172万开关时,有FB引脚。 可以调整充电电压。

    2.通常,8.4V电池具有8.7V OVP电压。您可以调整OVP的电压。 R143和R145没有太大影响 ,因为充电电流在完全之前非常低。

    我无法判断,您可以尝试测试其他电池组吗?

    ->正如我所说,我发现更换电池组没有问题。

    ->尽管这是电池问题,您是否可以为我提供有关此症状的帮助?

    ->下面是比较正常电荷(黄色)和异常电荷(红色)的波形。

    -->当您提供上述信息时,我认为保护器的OVP电压过低。请尝试调整电压阈值。 您也可以将电池放电至 7V左右,然后重试。